Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik - produkcja

W dziedzinie podciśnieniowych podnośników i systemów przenoszenia firma Schmalz oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i handlu. Nasze inteligentne rozwiązania sprawiają, że procesy produkcji i logistyki stają się bardziej elastyczne i efektywne, przygotowując je jednocześnie na rosnący trend w kierunku cyfryzacji.

Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz zapewnią ergonomiczny i efektywny przepływ materiałów w wielu branżach i aplikacjach. Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę lekkich towarów przy wysokiej częstotliwości cyklu, czy też o przenoszenie ciężkich i nieporęcznych ładunków: Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur i podnośniki firmy Schmalz pomagają zapobiegać problemom zdrowotnym spowodowanym podnoszeniem i przenoszeniem. W połączeniu z płynnie działającymi systemami suwnic aluminiowych i żurawi obrotowych firmy Schmalz można stworzyć idealne narzędzie do pracy.

Gama podnośników podciśnieniowych firmy Schmalz dzieli się na dwie kategorie: podciśnieniowy podnośnik rurowy Jumbo oraz podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster:

  • Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo

  • Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster

Nasze podciśnieniowe podnośniki są zgodne z europejską dyrektywą maszynową. Przed wysyłką każdy podnośnik jest poddawany indywidualnej kontroli, otrzymuje znak CE, deklarację zgodności CE lub deklarację włączenia CE oraz dokumentację techniczną.

Znajdź swój kontakt

Nasza oferta opcjonalnie

Firma Schmalz dostarcza technologię obsługi do zadań ręcznego podnoszenia w wielu branżach. Rozwiązania te składają się z podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur w postaci podnośnika Jumbo lub podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster.

Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo

Produkty

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące z naszego systemu modułowego

Produkty

Skonfigurowane podnośniki do specjalnych obciążeń i wymogów branżowych

Produkty

Firma Schmalz posiada odpowiednie systemy suwnic dla każdego podciśnieniowego podnośnika.

Firma Schmalz jest w stanie dostarczyć odpowiednie systemy przenoszenia suwnic do ergonomicznej obsługi podciśnieniowego podnośnika. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika i suwnicy ze środowiskiem pracy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.