Schmalz

Podkładka ssąca

Podkładka ssąca służy do chwytania przedmiotu obrabiany w podciśnieniowym systemie ssania. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby podkładka ssąca była idealnie zaadaptowana do wymogów przedmiotu obrabiany. Decydującym czynnikiem jest kształt i materiał chwytaka podciśnieniowego. Firma Schmalz oferuje szeroką gamę przyssawek, co oznacza, że do każdej aplikacji można zastosować odpowiednią przyssawkę podciśnieniową.

Materiał ssawki

Podkładka ssąca składa się z części składowych przyssawki (część z elastomeru) i elementu łączącego. Część wykonana z elastomeru dostępna jest z różnych materiałów. Pozwala to na adaptację przyssawki do takich wymogów jak odporność na olej i wysoką temperaturę, a także niskie znakowanie i bezpieczeństwo żywności. Poniższy przegląd materiałów przedstawia kluczowe zalety różnych materiałów, z których wykonane są przyssawki.

Przegląd materiałów do produkcji przyssawek

Przyssawki w Schmalz

W firmie Schmalz przyssawki nazywane są również chwytakami podciśnieniowymi. Należą one do gamy produktów obejmującej komponenty podciśnieniowe. Oprócz przyssawek podciśnieniowych firma Schmalz oferuje również wszystkie poszczególne komponenty wymagane do stworzenia systemu podciśnieniowego: od generatorów podciśnienia i przełączników po węże i elementy łączące. Są one objęte gamą produktów z zakresu komponentów podciśnieniowych. Oprócz przyssawek podciśnieniowych firma Schmalz oferuje również wszystkie poszczególne komponenty wymagane do stworzenia systemu podciśnieniowego: od generatorów podciśnienia i przełączników po węże i elementy łączące.

Kształt przyssawek

Przyssawki są zazwyczaj dostępne w wersji okrągłejlub owalnej. Okrągły chwytak podciśnieniowy jest odpowiedni do płaskich elementów roboczych, podczas gdy owalny chwytak podciśnieniowy jest używany do obsługi wąskich elementów roboczych. Rozróżnia się również przyssawki płaskie i przyssawki mieszkowe. Niska objętość wewnętrzna przyssawek płaskich umożliwia szybkie generowanie podciśnienia. Przyssawki płaskie są zatem odpowiednie do dynamicznej obsługi przedmiotów obrabiany o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach. Chwytaki podciśnieniowe z jednym mieszkiem chwytają przedmioty obrabiany o różnej wysokości, o nierównej powierzchni lub delikatne. Przyssawki te imponują swoją adaptacją i efektem tłumienia miecha.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka