Schmalz

Żuraw aluminiowy

Niezależnie od tego, czy szukasz systemu suwnicowego, żurawia słupowego czy żurawia przyściennego, aluminiowe żurawie firmy Schmalz umożliwiają elastyczną i łatwą obsługę ciężkich ładunków. Dzięki korzystnemu stosunkowi wagi do obciążenia nawet ciężkie przedmioty obrabiany mogą być przenoszone bez wysiłku.

Systemy suwnic firmy Schmalz pomagają zapewnić ergonomicznie zdrowe warunki pracy w różnych branżach, na przykład w wielu procesach intralogistycznych.

Żurawie aluminiowe firmy Schmalz mogą być wykorzystywane w większości aplikacji wymagających ręcznej obsługi. W połączeniu z naszymi podciśnieniowymi podnośnikami osiągnięcie ergonomicznych warunków pracy jest znacznie łatwiejsze.

Znajdź swój kontakt

Elastyczność dzięki modułowej konstrukcji

Firma Schmalz oferuje wysokiej jakości suwnice spełniające szeroki zakres wymogów. Wykonane z aluminium żurawie są znane ze swojej elastyczności. Obsługa suwnic odbywa się z wykorzystaniem systemu modułowego, dzięki czemu można je doskonale zintegrować z dowolną infrastrukturą. Dzięki modułowości projektu rozbudowa lub doposażenie istniejącego systemu suwnic nie stanowi problemu. Przedłużenie akcesoriów umożliwia adaptację żurawi do indywidualnych potrzeb firmy i jej procesów roboczych.

Co więcej, aluminiowa budowa systemów dźwigów firmy Schmalz sprawia, że są one znacznie mocniejsze niż konwencjonalne żurawie wykonane ze stali: Dzięki lekkiej budowie żurawi wykonanych z aluminium, masa do przemieszczenia zmniejsza się o ponad 60 procent, co sprawia, że praca z ciężkimi ładunkami jest znacznie łatwiejsza i bardziej ergonomiczna dla użytkownika.

Firma Schmalz oferuje również żurawie aluminiowe dostosowane do specjalnych wymogów: Na przykład żurawie obrotowe z wysięgnikiem mogą być projektowane z myślą o specjalnych aplikacjach i bardzo niskich wysokościach sufitu. Gama solidnych i wysokiej jakości żurawi firmy Schmalz obejmuje również systemy żurawi z wysięgnikami żurawia teleskopowego do trudno dostępnych obszarów.

Żurawie z aluminium: Ergonomiczne rozwiązania dźwigu w miejscu pracy

Jeśli systemy suwnic są używane do obciążeń poniżej 1000 kg, zalecamy stosowanie szyn dźwigu z aluminium. Są one szczególnie reagujące, a tym samym gwarantują doskonałe właściwości jezdne. W przypadku podnoszenia ładunków o pojemności przekraczającej 1000 kg zalecamy wybór żurawia z solidną i ciężką szyną do suwnicy stalowej zamiast żurawia z aluminium.

Wśród różnych systemów suwnic, żurawie słupowe i obrotowe oferują szczególnie różnorodne opcje aplikacji. Żurawie z aluminium pomagają tworzyć ergonomicznie rozwiązania w miejscu pracy. Systemy suwnic można adaptować do różnych obciążeń.

Podnośniki podciśnieniowe i urządzenia podnoszące firmy Schmalz mogą zostać zastosowane w celu osiągnięcia szczególnie wysokiego poziomu sprawności i zmniejszenia obciążeń związanych z pracą: W rezultacie unika się uszczerbku na zdrowiu pracowników spowodowanego podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich ładunków, a ładunki są przenoszone w sposób łatwy i bezpieczny.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.