Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - Taşınabilir vakumlu kaldırıcı çözümü

JumboFlex Mobile, iş parçalarının farklı konumlarda ergonomik ve esnek şekilde taşınması için ideal bir çözümdür. Kompakt taşınabilir boyutları, yükseklik ayarlı kolonu ve kırılma kollu pergel tasarımı sayesinde, sistem kolayca taşınabilir ve hızlıca kullanıma hazır hale getirilebilir.

Entegre JumboFlex vakumlu kaldırıcı ile hassas kırılma kolu kombinasyonu, tek elle hassas kullanım ve 50 kg’a kadar parçaların zahmetsizce kaldırılmasını sağlar. Optimize edilmiş ses yalıtımı sayesinde düşük gürültü seviyesinde çalışır.

Tak ve çalıştır: 200–500 V / 50, 60 Hz standart endüstriyel prizlere kolay bağlantı imkanı.

Geçici veya kalıcı kullanım için uygundur; örneğin makine yükleme uygulamaları için ideal bir çözümdür.

50 kg’a kadar iş parçaları için esnek ve güvenli taşıma çözümü sunar.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.