Schmalz

Eko Nozul Teknolojisi

Eko nozul teknolojisi, çok aşamalı venturi prensibine dayanmaktadır. Schmalz, bu teknolojiyi daha verimli hale getirmek için geliştirerek, vakum kapasitesi ve enerji verimliliğinin ideal bir kombinasyonunu sunar. Tüm ürün serisinin çekirdeği ecoPump ejektör modülüdür. EcoPump, uygulama alanına bağlı olarak iki özellikte mevcuttur. Neredeyse aynı vakum kapasitelerini sağlarlar, ancak ulaşılabilecek maksimum vakum bakımından farklıdırlar.

Faydaları

Uygulamanız için özel vakum üretimi

  • Entegrasyon için çok farklı seçenekler
  • Merkezi ve merkezi olmayan vakum sistemleri gerçekleştirilebilir.
  • iş parçasına bağlı olarak iki özellik

% 15 daha yüksek vakum kapasitesi

  • Yüksek debiler sayesinde düzgün ve esnek iş parçalarının güvenilir kullanımı
  • -250 - -850 mbar arası geniş çalışma aralığı
  • Daha hızlı tahliye süreleri sayesinde hızlandırılmış işlem

% 15 daha az basınçlı hava tüketimi

  • Aktif vakum üretimi sırasında basınçlı hava tüketimi% 15 azaldı

Hava geçirmez uygulamalar için Yüksek Vakum (HV)

  • Yüksek vakum elde edilebilecek uygulamalarda kullanın
  • Hava geçirmez iş parçaları için ideal

Gözenekli uygulamalar için High Flow (HF)

  • Yüksek bir vakuma ulaşılamayan uygulamalarda kullanın
  • Daha düşük basınçlı hava tüketimi ile HV versiyonuyla aynı vakum oranına ulaşır
  • Gözenekli iş parçalarını tutarken enerji tasarrufu sağlar

Ürün Yelpazesi ve Entegrasyon Olanakları

Ejektör Modülleri

Vantuzlara mümkün olduğunca yakın merkezi olmayan vakum üretimi

Makine bileşeni olarak bağlantı

  • Kompakt ve hafif tasarım sayesinde makineye doğrudan montaj

Vakum tutucularına bağlantı

  • Ayrı bir gövdeye ihtiyaç duymadan tutuculara doğrudan kurulum

Kendi montaj gövdesi ile bağlantı

  • Schmalz ecoPump muhafaza SFE, çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri sunar

Ürün

Basic Ejectors

Merkezi vakum jeneratörleri (bağlanmaya hazır)

Bu güçlü ejektör, optimum enerji tüketiminde yüksek hacimli akışlara sahip hava geçirmeyen ve gözenekli iş parçalarının taşınması için uygulamaları için uygundur.

Ürün

Kompakt Ejektör ve Terminal

Entegre ilave fonksiyonlara sahip merkezi vakum jeneratörleri

Kompakt ejektörler çeşitli tasarımlarda mevcuttur. SCPSb, hava sızdırmaz ve hafif gözenekli iş parçalarının taşınması için uygundur ve vakum ve boşaltma kontrol valfleri ile donatılmıştır. SCPS / SCPSi'nin diğer ek özellikleri de vardır: Hava tasarrufu işlevi, otomatik boşaltma ve IO-Link ile iletişim (SCPSi tipi). SCTSi kompakt terminali, evrensel bileşen tutucuları ile çalıştırılabilir. 16 ejektöre kadar bağlanabilir, merkezi güç kaynağına ve kontrol modülü üzerinden IO-Link bağlantısına sahiptir.

Ürün

Ürün Özellikleri ve Seçimi

1) Modüler olarak 6 nozul ile genişletilebilir
2) Bağlı ejektörlerin sayısına ve tipine göre 2 x 16 - 16 x 67 l / dk'ya eşittir

Prosesleriniz için Katma Değer: Schmalz Compact Ejektörlerin İlave Fonksiyonları

IO-Link interface

  • Tüm güncel fieldbus sistemleri ile çift yönlü iletişim
  • Kaydedilen durum verileri kontrol seviyesine kadar izlenebilir ve kullanılabilir
  • Uzaktan parametre belirleme ve uzaktan tanılamayı destekleyin

Otomatik hava tasarruf modülü

  • Gerekmediğinde vakum fonksiyonunu kapatarak basınçlı hava tüketiminde% 80 azalma
  • Elektrik sinyali gerekmez

Condition monitoring

  • Condition monitoring bir durum analizi ve erken hata tanıma temelinde sistem kullanılabilirliğini artırmak için durum izleme

Önleyici Bakım

  • Taşıma sistemlerinin performansını artırmak için önleyici bakım
  • Performans değerlendirmesi ile hızlı ve kolay sistem optimizasyonu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git