Schmalz

Tecnologia ugelli Eco Nozzle

La tecnologia degli ugelli eco si basa sul principio del venturi multistadio. Schmalz ha perfezionato questa tecnologia per rendere più efficiente la generazione di vuoto con aria compressa, offrendo così una combinazione ideale di potenza di aspirazione e utilizzazione di energia. Il cuore dell’intera linea di prodotti è il modulo di eiettore ecoPump. L’ecoPump è disponibile in due caratteristiche, a seconda del campo di applicazione. Entrambe offrono una potenza di aspirazione pressoché identica, ma si differenziano per il vuoto massimo raggiungibile.

Vantaggi

Generazione di vuoto personalizzata per la vostra applicazione

  • Varie possibilità di integrazione

  • È possibile realizzare sistemi di vuoto centralizzati e decentralizzati

  • Due caratteristiche disponibili a seconda del pezzo da lavorare

Potenza di aspirazione elevata del 15 %

  • Handling affidabile anche di pezzi porosi e flessibili grazie al flusso elevato

  • Ampio campo di funzionamento da -250 a -850 mbar

  • Processo accelerato grazie a tempi di evacuazione più rapidi

Consumo di aria compressa ridotto del 15%

  • Consumo di aria compressa ridotto del 15% durante la generazione di vuoto attiva

Vuoto elevato (HV) per applicazioni ermetiche

  • Da utilizzare in applicazioni in cui è possibile raggiungere un vuoto elevato

  • Ideale per pezzi ermetici

Flusso elevato (HF) per applicazioni su materiali porosi

  • Da utilizzare in applicazioni in cui non è possibile raggiungere un vuoto elevato

  • Raggiunge la stessa capacità di aspirazione del modello HV con un consumo aria compressa inferiore

  • Consente di ottenere un risparmio energetico nella handling di pezzi porosi

Gamma di prodotti e possibilità di integrazione

Moduli di eiettore

Generazione di vuoto decentralizzata il più vicino possibile alla ventosa

Integrazione come componente della macchina

  • Installazione diretta nelle macchine come ugello da inserto grazie al design compatto e leggero

Integrazione nei sistemi di presa a vuoto

  • Installazione diretta nelle pinze di presa e negli utensili di presa senza alloggiamento separato

Integrazione con alloggiamento separato

  • L'alloggiamento SFE della ecoPump di Schmalz offre diverse opzioni di connessione e montaggio

Prodotti

Eiettori base

Generatori di vuoto centralizzati (finiti per connessione)

Questo potente eiettore è particolarmente indicato per la handling di pezzi ermetici e porosi con flussi elevati e un consumo di energia ottimizzato.

Prodotti

Eiettori e terminali compatti

Generatori di vuoto centralizzati con funzioni supplementari integrate

Gli eiettori compatti sono disponibili in diversi design. Il modello SCPSb è adatto alla movimentazione di pezzi a tenuta d'aria e leggermente porosi ed è dotato di valvole di controllo del vuoto e di soffiaggio. I modelli SCPS/SCPSi presentano ulteriori caratteristiche: funzione risparmio aria, soffiaggio automatico e comunicazione tramite IO-Link (tipo SCPSi). Il terminale compatto SCTSi può essere utilizzato con pinze di presa universali per componenti. È in grado di collegare fino a 16 eiettori, dispone di un'alimentazione elettrica centrale e di una connessione IO-Link tramite il modulo di controllo.

Prodotti

Caratteristiche e scelta dei prodotti

1) Può essere ampliato con un massimo di 6 ugelli secondo un sistema modulare
2) Corrisponde a 2 x 16 – 16 x 67 l/min a seconda del numero e del tipo di eiettori collegati

Valore aggiunto per i vostri processi: funzioni supplementari degli eiettori compatti Schmalz

Interfaccia IO-Link

  • Comunicazione bidirezionale con tutti i sistemi bus di campo attualmente in uso

  • I dati di stato registrati possono essere visualizzati e utilizzati fino al livello di controllo

  • Offre sostegno per la parametrizzazione e la diagnostica da remoto

Sistema automatico di risparmio aria

  • Riduzione dell’80% del consumo di aria compressa grazie allo spegnimento della funzione di aspirazione quando non necessaria

  • Non sono necessarie esigenze elettriche

Monitoraggio delle condizioni

  • Monitoraggio delle condizioni per aumentare la disponibilità del sistema sulla base di un'analisi dettagliata delle condizioni e del riconoscimento tempestivo dei guasti

Manutenzione predittiva

  • Manutenzione predittiva per aumentare le prestazioni dei sistemi di presa

  • Ottimizzazione rapida e semplice del sistema tramite la valutazione delle prestazioni

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.