Schmalz

Kaldırma Cihazları

Kaldırma cihazları çeşitli dahili üretim süreçlerinde kullanılır. Schmalz kaldırma yardımcıları vakum kullanılarak çalıştırılır ve bu nedenle vakumlu kaldırıcılar olarak adlandırılır. Schmalz kaldırma cihazları vakumlu kaldırıcılar ve klasik kaldırma cihazları olarak ikiye ayrılır.

Schmalz ürün yelpazesi, çok çeşitli uygulamalar için kaldırma yardımcıları içerir. Bu sistemler standart modellerden özel endüstri çözümlerine kadar çeşitlilik gösterir. Örneğin, kaldırma cihazları metal levhaları, ahşap veya plastik levhaları, varilleri ve pencereleri veya cam levhaları taşımak için kullanılabilir.

Schmalz'ın kaldırma cihazlarını kullanmak birçok üretim sürecini daha verimli ve düzenli hale getirebilir. Aynı zamanda, kaldırma cihazlarımız ergonomik, sağlıklı çalışma koşulları sağlar. Bu, çalışanların işe gelmediği süreyi azaltır ve üretkenliği artırır.

İrtibat kişinizi bulun

300 kg'a kadar Yükler için Vakumlu Kaldırıcılar

Jumbo vakumla kaldırıcı üretim süreçlerini hızlandırır. Vakumla kaldırıcılar doğrudan bir vince bağlanır. İş parçalarını sadece vakum teknolojisini kullanarak kavrar, kaldırır ve indirir - ek bir zincirli caraskal gerekmez. Bu kaldırma cihazları 300 kg ağırlığa kadar olan yükleri zahmetsizce kaldırır.

Ürünler

Schmalz Kaldırma Cihazları Üretim Süreçlerini Hızlandırıyor

Schmalz kaldırma cihazları VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort olarak ikiye ayrılır: VacuMaster Comfort kaldırma cihazı ek donanım sunar. Yük, iki düğmeli güvenilir büyük kontrol kolu kullanılarak serbest bırakılır. Bu, yükün yanlışlıkla serbest bırakılmasını önler. Standart hava tasarrufu fonksiyonu, basınçlı hava tüketimini %40'a kadar azaltır ve böylece işletme maliyetlerini iyileştirir. Schmalz kaldırma yardımcıları, standart olarak yük kirişine entegre edilmiş bir vakum haznesine sahiptir ve ani bir elektrik kesintisi durumunda yükün düşmesini önler. Ayrıca tekrarlanan kaldırma işlemlerinde yükün alınmasını hızlandırır.

Kaldırma cihazının operatör kolu temel modüle bağlıdır. Temel modül vakum jeneratörünü, sesli uyarı cihazını ve vakumlu kaldırıcının tüm ölçüm ve kontrol cihazlarını içerir.

Schmalz vakumlu kaldırma cihazının belirli bir uygulamaya özel olarak uyarlanabilmesini sağlamak için kapsamlı bir aksesuar yelpazesi mevcuttur. İsteğe bağlı emme plakası ayırıcısı kullanılarak devre dışı bırakma için ayrı emme plakaları seçilebilir. Bu, boşlukları veya hasarlı alanları olan iş parçalarını taşırken vakumun düşmesini önler. İş parçalarının çok yükseğe istiflenmesini gerektiren uygulamalarda, çalışma isteğe bağlı döner ve kilitli operatör kolu kullanılarak ergonomik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Schmalz kaldırma cihazları ıslak proseslerde bile kullanılabilir. Schmalz, vakumlu kaldırıcıyı su girişine karşı korumak için isteğe bağlı bakım gerektirmeyen bir su separatörü sunar.

mt werden können, wird ein umfangreiches Sortiment an Zubehör angeboten. İsteğe bağlı Saugerabschaltung ile, Aussparungen veya Schadstellen verhindert ile Werkstücken'in Handhabung'unda Vakumların bir Abfallen'i olan tek tek Saugplatten gezielt abgeschaltet werden. Werkstücke besonders hoch gestapelt werden, wird mit dem optionalen schwenk- und rastbaren Bedienbügel ein ergonomisches Arbeiten gewährleistet. Feuchten Prozessen'de de Schmalz'ın Hebegeräte'leri kullanıma hazırdır. Opsiyonel olarak sunulan savaşsız Wasserabscheider ile Vakuumheber'in su akışı engellenebilir.

Ürünler

Her Sektör İçin Mükemmel Kaldırma Cihazı

Schmalz ayrıca özel taşıma görevleri için özel kaldırma yardımcıları da sunmaktadır. Bu özel çözümler, vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster'ın platformuna dayanmaktadır ve çeşitli sektör uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

VacuMaster Vario, örneğin büyük formatlı plakalar ve metal plakalar içeren makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması gibi iki tona kadar ağırlığa sahip yüklerin taşınmasında kullanılır. Talep üzerine daha yüksek yük taşıma kapasitelerine sahip çözümler de mevcuttur.

VacuMaster platformunun esnekliği VacuMaster ECO ile etkili bir şekilde gösterilmiştir. Kaldırma cihazı, vakum oluşturmak için harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan 750 kg ağırlığa kadar pürüzsüz ve hava geçirmez yükleri taşır. Gerekli vakum tamamen zincirli caraskal kaldırma kuvveti tarafından üretilir.

VacuMaster Window, camı nazik ve ergonomik bir şekilde taşımak için kullanılır. Kanat parçaları veya 45 mm'ye kadar çıkıntı yapan pervazları olan 300 kg ağırlığa kadar ağır pencereler, çok az iz bırakarak güvenli bir şekilde taşınabilir.

Geleneksel olarak, kereste işleme endüstrisi Schmalz kaldırma cihazları için bir dizi zorluk sunar. Genellikle boşluklar, çatlaklar veya hasarlı alanlar içeren gözenekli iş parçalarının güvenli ve nazik bir şekilde taşınması gerekir. Ancak Schmalz, üç güçlü kaldırma sistemi ile bu zorluğun üstesinden gelebilmektedir. Güçlü vakum üfleyicisi ve ekstra büyük emiş plakaları ile vakumlu kaldırıcı VacuMaster Multi, büyük ve ağır, hava geçirmez veya gözenekli ahşap levhaların yatay taşınması için mükemmeldir.

Schmalz ayrıca bobinlerin taşınması için de mükemmel bir çözüme sahiptir. VacuMaster Coil , bir tona kadar ağırlığa sahip bobinlerin kaldırılması için özel olarak tasarlanmıştır. Sistem, bobinlerin tam olarak konumlandırılmasına ve güvenli bir şekilde emilmesine olanak tanır ve bobinleri gerektiği yerde zemine aynı hizada bırakır.

VacuMaster Light ürün yelpazesini tamamlar. Daha düşük bir ağırlık kategorisinde çalışır ve metal plakalar, plastik levhalar, variller, mobilya gövdeleri, mobilya parçaları veya bölümleri gibi 100 kg'a kadar yüklerin taşınması için uygundur.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.