Schmalz

Dispositivi di sollevamento

I dispositivi di sollevamento vengono utilizzati in una vasta gamma di processi produttivi interni. I dispositivi di sollevamento Schmalz funzionano tramite il vuoto e vengono quindi definiti “sollevatori a vuoto”. I dispositivi di sollevamento Schmalz si dividono in sollevatori tubo e dispositivi di sollevamento classici.

La gamma Schmalz comprende dispositivi di sollevamento per un'ampia varietà di applicazioni. Questi sistemi spaziano dai modelli standard alle soluzioni industriali specifiche. Ad esempio, i dispositivi di sollevamento possono essere utilizzati per la movimentazione di fogli di lamiera, lastre di legno o plastica, fusti, finestre o lastre di vetro.

L’utilizzo dei dispositivi di sollevamento Schmalz consente di rendere molti processi produttivi più efficienti e snelli. Allo stesso tempo, i nostri dispositivi di sollevamento garantiscono condizioni di lavoro ergonomiche e salutari. Ciò riduce il numero di assenze dei dipendenti dal lavoro e aumenta la produttività.

Trova il tuo contatto

Sollevatori tubo per carichi fino a 300 kg

Il sollevatore tubo Jumbo accelera i processi produttivi. I sollevatori tubo vengono fissati direttamente a una gru. Afferrano, sollevano e abbassano i pezzi da lavorare utilizzando esclusivamente la tecnologia del vuoto: non è necessario alcun paranco a catena aggiuntivo. Questi dispositivi di sollevamento movimentano senza sforzo carichi fino a 300 kg.

Prodotti

I dispositivi di sollevamento Schmalz accelerano i processi produttivi

I dispositivi di sollevamento Schmalz si dividono nelle serie VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort. Il dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort offre dotazioni aggiuntive. Il carico viene rilasciato tramite l’affidabile impugnatura di comando di grandi dimensioni con funzionamento a due pulsanti. Ciò impedisce il rilascio accidentale del carico. La funzione risparmio aria di serie riduce il consumo di aria compressa fino al 40%, migliorando così i costi di gestione. I dispositivi di sollevamento Schmalz dispongono di serie di un serbatoio di vuoto integrato nella traversa di carico che impedisce al carico di ribaltarsi in caso di improvviso calo di energia. Inoltre, accelera la presa del carico nelle operazioni di sollevamento ripetute.

La maniglia di comando del dispositivo di sollevamento è collegata al modulo base. Il modulo base contiene il generatore di vuoto, un dispositivo di allarme acustico e tutti i dispositivi di misurazione e regolazione del sollevatore a vuoto.

È disponibile una gamma completa di accessori per garantire che il dispositivo di sollevamento a vuoto Schmalz possa essere adattato in modo specifico alla particolare applicazione. È possibile selezionare singole piastre di aspirazione da disattivare tramite il disconnettore opzionale per piastre di aspirazione. Ciò impedisce la caduta del vuoto durante la movimentazione di pezzi con fessure o aree danneggiate. Per le applicazioni che richiedono l’impilamento di pezzi a grandi altezze, il lavoro può essere svolto in modo ergonomico utilizzando la maniglia di comando girevole e bloccabile opzionale. I dispositivi di sollevamento Schmalz possono essere utilizzati anche in processi a umido. Schmalz offre un separatore a U opzionale che non richiede manutenzione per proteggere il sollevatore a vuoto dall’ingresso di acqua.

Per soddisfare le diverse esigenze, è disponibile un ampio assortimento di accessori. Grazie al disconnettore opzionale delle piastre di aspirazione, è possibile disattivare in modo mirato singole piastre, impedendo così la caduta del vuoto durante la movimentazione di pezzi con cavità o punti danneggiati. Se i pezzi devono essere impilati a un’altezza particolarmente elevata, la maniglia di comando opzionale, orientabile e bloccabile, garantisce un lavoro ergonomico. I dispositivi di sollevamento Schmalz vengono impiegati anche in processi umidi. Grazie al separatore d’acqua opzionale, che non richiede manutenzione, il sollevatore a vuoto è protetto dall’ingresso di acqua.

Prodotti

Il dispositivo di sollevamento perfetto per ogni settore

Schmalz offre inoltre dispositivi di sollevamento specifici per operazioni di movimentazione particolari. Queste soluzioni speciali si basano sulla piattaforma del dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster e sono state sviluppate appositamente per una vasta gamma di applicazioni settoriali.

Il VacuMaster Vario viene utilizzato per la movimentazione di carichi fino a due tonnellate, ad esempio durante le operazioni di carico e scarico di macchine con lastre di grande formato e piastre metalliche. Su richiesta sono disponibili soluzioni con capacità di carico ancora maggiori.

La flessibilità della piattaforma VacuMaster è efficacemente dimostrata dal VacuMaster Eco. Il dispositivo di sollevamento movimenta carichi lisci e ermetici con un peso fino a 750 kg senza richiedere una fonte di alimentazione esterna per generare il vuoto. Il vuoto necessario è generato interamente dal movimento di sollevamento del paranco a catena.

Il VacuMaster Window viene utilizzato per movimentare il vetro in modo delicato e ergonomico. È possibile movimentare in sicurezza finestre pesanti fino a 300 kg, con ante o montanti sporgenti fino a 45 mm, non lasciando impronte.

Tradizionalmente, l’industria della lavorazione del legno presenta un numero di sfide per i dispositivi di sollevamento Schmalz. I pezzi porosi, che spesso presentano fessure, crepe o aree danneggiate, devono essere spostati in modo sicuro e delicato. Tuttavia, Schmalz è in grado di affrontare la sfida con il suo trio di potenti sistemi di sollevamento. Grazie al suo potente soffiante per vuoto e alle piastre di aspirazione extra-large, il sollevatore a vuoto VacuMaster Multi è perfetto per la movimentazione orizzontale di pannelli di legno grandi e pesanti, sia ermetici che porosi.

Schmalz offre inoltre la soluzione perfetta per la movimentazione delle bobine. Il VacuMaster Coil è stato progettato specificamente per il sollevamento di bobine con un peso fino a una tonnellata. Il sistema consente il posizionamento preciso e l’aspirazione sicura delle bobine, depositandole a filo del pavimento dove richiesto.

Il VacuMaster Light completa la gamma di prodotti. Opera in una categoria di peso inferiore ed è adatto alla movimentazione di carichi fino a 100 kg, ad esempio piastre metalliche, fogli in plastica, fusti, corpi di mobili, parti di mobili o profilati.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello