Schmalz

Pergel vinç

Schmalz'ın alüminyum pergel vinçleri duyarlı ve ergonomiktir. Vinç rayları ve pivot yatakları alüminyumdan yapılmıştır, bu da pergelin döndürülmesi için daha az çaba gerektiği anlamına gelir.

Ağırlığı 1000 kg'a kadar olan ağır yükler bile güvenli bir şekilde ve çok az fiziksel çaba ile kaldırılabilir. Schmalz'ın pergel vinçleri zincirli caraskal, kablolu vinçler, kablo dengeleyiciler veya vakumlu kaldırıcılar gibi birçok kaldırma cihazıyla kombine edilebilir. Kurulum koşullarına bağlı olarak, müşteriler kolona monte pergel vinç veya duvara monte pergel vinç arasında seçim yapabilirler. Schmalz ayrıca alanın sınırlı olduğu odalar için özel tasarımlar da sunmaktadır: alçak tavan yükseklikleri için düz pergel, engellerin etrafından dolaşmak için mafsallı kollu pergel ve ulaşılması zor çalışma alanları için teleskopik pergel.

İrtibat kişinizi bulun

Schmalz'ın pergel vinçleri son derece esnektir

Schmalz'ın pergel vinçleri, gerekli maksimum yüke bağlı olarak alüminyum veya çelik vinç rayları ile donatılabilir. Alüminyum pergel vinçler ile 650 kg'a kadar olan ağır iş parçaları bile güvenli ve sağlığa uygun, sağlığı koruyucu bir şekilde taşınabilir. Mükemmel duyarlılık ve maksimum ergonomi ile ikna edicidirler.

Vinç, 650 kg'dan fazla bir yük kaldırılacağı anda çelik vinç rayları ile donatılır. Pergel vinçler böylece 1.200 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarını taşıyabilir. Ergonomiyi daha da artırmak için vinç hareketlerini elektrikli tahriklerle donatmak mümkündür.

Schmalz'ın vinç sistemleri zincirli caraskal SCH, rope balansör veya kaldırma tertibatlı zincirli caraskal ile kombine edilebilir ve bu nedenle çok yönlüdür. Standart versiyonda iç mekan kullanımı için tasarlanmışlardır, ancak talep üzerine dış mekan kullanımı için özel çözümler de mevcuttur. Aynı şekilde Schmalz, mafsallı kollu pergellere, teleskopik pergellere veya özellikle düz pergellere sahip özel pergel vinçler sunar ve tehlikeli alanlar için özel bir tasarım, Schmalz vinçlerini güvenebileceğiniz çok yönlü yetenekler haline getirir.

Vakumlu tüp kaldırıcı veya vakumlu kaldırma cihazı ile birlikte Schmalz pergel vinçleri bağlanmaya hazır komple sistemler oluşturur.

Pergel vinçler iki tipe ayrılabilir: Kolona monteli pergel vinçler ve duvara monteli pergel vinçler.

Kolon montajlı pergel vinç

Kolona monteli pergel vinçler, sabit bir taban üzerine monte edilmiş bir pergel koldan oluşur. Schmalz'ın kolona monte pergel vinçleri odanın herhangi bir yerine monte edilebilir ve 270°'ye kadar dönme açısına sahiptir. Örneğin, geniş aksesuar yelpazesi yardımıyla dönme açısı istenildiği gibi sınırlandırılabilir. GP taban plakası, pergel vincin bir forklift veya kaldırma aracı kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlar. Bu, Schmalz'ın kolona monte pergel vinçlerinin her zaman ihtiyaç duyulan yerde olduğu anlamına gelir.

Duvara monte pergel vinç

Duvara monte pergel vinçler doğrudan sahadaki mevcut bir duvara veya kolona monte edilebilir ve bu nedenle kendi tabanlarına ihtiyaç duymazlar. Schmalz duvara monte pergel vinçler 180°'ye kadar dönme açısına sahiptir ve bu açı opsiyonel SWBG dönme açısı sınırlayıcısı ile istenildiği gibi sınırlandırılabilir. Pergel vincin montajı için yeni geliştirilen özel duvar braketleri, montajı hızlı ve kolay hale getirir. Kapsamlı aksesuarların yardımıyla, duvara monte pergel vinç uygulamanın bireysel gereksinimlerine de uyarlanabilir.

Ürünler

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.