Schmalz

Gru girevole

Le gru girevoli in alluminio di Schmalz sono maneggevoli e ergonomiche. Le rotaie della gru e i cuscinetti di rotazione sono realizzati in alluminio, il che significa che è necessario uno sforzo minore per girare il braccio.

Anche carichi pesanti fino a 1000 kg possono essere sollevati in sicurezza e con uno sforzo minimo. Le gru girevoli di Schmalz possono essere abbinate a numerosi dispositivi di sollevamento, quali paranchi a catena, paranchi a fune, bilanciatori a fune o sollevatori tubo a vuoto. A seconda delle condizioni di installazione, i clienti possono scegliere tra una gru girevole a colonna o una gru girevole a parete. Schmalz offre inoltre design speciali per ambienti con spazio limitato: un braccio piatto per soffitti bassi, un braccio articolato per aggirare gli ostacoli e una gru telescopica per aree di lavoro difficili da raggiungere.

Trova il tuo contatto

Le gru girevoli di Schmalz sono estremamente flessibili

Le gru girevoli di Schmalz possono essere dotate di rotaie gru in alluminio o in acciaio, a seconda dell'esigenza di carico massimo. Con le gru girevoli in alluminio è possibile movimentare in modo sicuro e non dannoso per la salute anche pezzi pesanti fino a 650 kg. Si distinguono per il funzionamento dolce e la massima ergonomia.

La gru viene dotata di rotaie gru in acciaio non appena si deve effettuare un sollevamento di un carico superiore a 650 kg. Le gru girevoli possono così movimentare pezzi con un peso fino a 1.200 kg. Per aumentare ulteriormente l’ergonomia, è possibile dotare i movimenti della gru di comandi elettrici.

I sistemi gru Schmalz possono essere combinati con il paranco a catena SCH, lo smart hoist o il paranco a catena con dispositivo di sollevamento e sono quindi molto versatili. Nella versione standard sono progettati per l’uso in ambienti interni, ma su richiesta sono disponibili anche soluzioni speciali per l’uso all’aperto. Allo stesso modo, Schmalz offre gru girevoli speciali con bracci articolati, bracci telescopici o bracci senza tirante; inoltre, un design specifico per aree a rischio rende le gru Schmalz dei veri e propri tuttofare su cui poter contare.

In combinazione con un sollevatore tubo a vuoto o un dispositivo di sollevamento a vuoto, le gru girevoli di Schmalz formano sistemi completi finiti per connessione.

Le gru girevoli possono essere suddivise in due tipi: gru girevole a colonna e gru girevole a parete.

Gru girevole a colonna

Le gru girevoli a colonna sono costituite da un braccio montato su una base stabile. Le gru girevoli a colonna di Schmalz possono essere installate in qualsiasi punto del locale e presentano un angolo di rotazione fino a 270°. Ad esempio, l’angolo di rotazione può essere limitato a piacere grazie all’ampia gamma di accessori. La piastra base GP consente di spostare la gru girevole in modo rapido e semplice utilizzando un carrello elevatore o un transpallet. Ciò significa che le gru girevoli a colonna di Schmalz sono sempre proprio dove servono.

Gru girevole a parete

Le gru girevoli a parete possono essere installate direttamente su una parete o su una colonna già presente in loco e non richiedono quindi una base propria. Le gru girevoli a parete di Schmalz hanno un angolo di rotazione fino a 180°, che può essere limitato a piacere con il limite angolo di rotazione opzionale SWBG. Le speciali staffe a muro di nuova concezione per il montaggio della gru girevole rendono l’installazione rapida e semplice. Grazie alla vasta gamma di accessori, la gru girevole a parete può essere adattata alle esigenze specifiche dell’applicazione.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.