Örümcekler - ahşap üretiminde faydalı yardımcılardır
SSP vakum örümceği, paralel yatan levhaları kaldırır ve bunları dört kaliteli yığın üzerinde hafifçe kaydırarak istifler.
Kara Orman'ın ormanları, inşaat, mobilya üretimi, kağıt üretimi ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan ladin, köknar, kayın ve meşe gibi çeşitli ahşap türleri sağlar. 2021'de Seewald'da kurulan HolzBauWerk Schwarzwald, çapraz lamine ahşap (CLT) konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket, 15.000 metrekarelik kapalı alanda yılda 20.000 metreküp CLT üretiyor ve yerel ladin ve Kara Orman gümüş köknar ağacından geçiş yapıyor. Müşteriler bu ürünleri Almanya, İsviçre, Fransa ve Benelüks ülkelerindeki ahşap inşaat projelerini gerçekleştirmek için kullanmaktadır.
Çalışanlarımız vakumlu gripper sistemleriyle çalışmayı seviyor çünkü bu sistemler otomatik ve sorunsuz süreçler sağlıyor.∼ Jörg Kübler, HolzBauWerk Schwarzwald GmbH Genel Müdürü.
HolzBauWerk Eylül 2022'de üretime başladı ve şu anda yaklaşık 40 çalışanı istihdam ediyor. Operasyon, çapraz olarak yerleştirilmiş ve düz bir şekilde birbirine bağlanmış en az üç kat yumuşak ahşap levhadan masif ahşap levhalar üretmek için tam otomatik bir sistem kullanıyor. Bu levhalar altı ila 32 santimetre kalınlığında, 3,5 metre genişliğinde ve maksimum 16 metre uzunluğundadır. Levhalar duvar, tavan ve çatı elemanlarının düz ve sağlam imalatı için uygundur. 1990'larda icat edilen levhalar, sürdürülebilirlik, stabilite, yangından korunma, termal verimlilik ve deprem güvenliği gibi avantajları sayesinde 2010'lardan bu yana modern ahşap yapılarda giderek daha popüler hale gelmiştir.
Her şey kendi başlarına
Yüksek ve tutarlı bir kalite sağlamak için şirket tüm ahşabı kendisi kurutmaktadır. Bir sonraki adımda, çalışanlar biçilmiş keresteyi görsel ve teknik kriterlere göre ayırıyor. Schmalz'ın SSP vakum örümceği daha sonra beş FMHD alan tutucusuyla bir tabaka tahtayı kaldırıyor ve bunları bir tampon deposunda dört yerde hafifçe kaydırarak istifliyor. Harici bir vakum jeneratörü, sağlam kavrama sistemine gerekli vakumu sağlar. Entegre sistem izleme ve sensör teknolojisi sayesinde vakum örümceği güvenilir bir şekilde çalışır. Beş FMHD, sızdırmazlık köpüğü sayesinde ağır ve pürüzlü iş parçalarını kolaylıkla işler ve çentikler, eğrilikler, düzensizlikler ve çatlaklar bile kavrama işlemini bozmaz. Entegre vakum haznesi ve bakım dostu tasarım, düşük enerji gereksinimi ve sorunsuz süreçler sağlar.
Sonraki CLT üretimi için, dört FMHD tutucuya sahip başka bir vakum örümceği önce tahta katmanlarını ayırır. Üretim tamamen dijitalleştirilmiştir ve parti boyutu 1'de farklı kalınlık ve alanlara sahip ahşap levhalar üretmektedir. "İlk adımda, reçine cepleri, çatlaklar ve budaklar gibi kusurlar kalite gereksinimlerine bağlı olarak kesilir. Daha sonra bir parmak birleştirme hattı, kesilmiş keresteyi bir testerenin hedeflenen uzunlukta kestiği sürekli kesilmiş bir tahta oluşturmak için birleştirir. Kısaltılmış şeritler daha sonra tek katmanlı levhalar oluşturmak için dar tarafta birbirine yapıştırılır" diye açıklıyor Andreas Bauer. Kendisi HolzBauWerk'te Tasarım ve Doğrama Müdürüdür. Bu işlem, kapalı görünür yüzeyler, yüksek düzeyde hava geçirmezlik, iyi yangın koruma özellikleri ve optimum mukavemet sağlıyor.
Güvenli tutuş
FMHD tutucuları olan üçüncü bir vakum örümceği daha sonra birkaç tek katmanlı paneli dönüşümlü olarak uzunluk ve çapraz katmanlar halinde bir tampon deposunda üst üste yerleştirir. Bir diğer aynı emiş örümceği ise CLT presinin beslenmesinden sorumludur. Her bir tek katmanlı tabaka yerleştirildikten sonra, bir tutkal aplikatörü, vakum örümceği bir sonraki tabakayı üstüne yerleştirmeden önce son üründe gerekli uyumu sağlayan bir tutkal tabakası uygular. Bauer, "Sağlığa zararsız, kürlendikten sonra herhangi bir bileşen salmayan ve bu nedenle ev ve apartman inşaatlarında kullanım için çok uygun olan PU yapıştırıcı kullanıyoruz" diye açıklıyor.
Hidrolik CLT presi, gerçek çapraz lamine keresteyi oluşturmak için pres kekleri olarak adlandırılan uzunlamasına ve çapraz lamellerden yapılmış tek katmanlı panelleri yüksek basınç altında birleştirir. Bu işlem mükemmel, çok ince bir tutkal bağlantısı ve kesinlikle boyutsal olarak doğru ve düz levhalar garanti eder. CLT levhalar blok presinden sonra bir tavan vincine bağlı iki vakum örümceği tarafından taşınır. Bunlar bir ters çevirme masasını, geniş bantlı bir zımpara makinesini ve CNC işleme merkezini ham panellerle besler ve bunlardan kuruluma hazır ev yapı elemanları üretir.
Makine merkezinde işlendikten sonra, beşinci SSP-HD vakumlu vakum örümceği kesilmiş tabakaları alır. Özelliği: Bu oldukça küçük ve kullanışlı vakum örümceği ağır yükler (HD: heavy duty) için tasarlanmıştır ve 2,5 ton taşıyabilir. Bu, SPU emiş plakaları sayesinde mümkün olmaktadır. Düz, pürüzsüz iş parçalarının yanı sıra küçük boyutlarda yüksek emiş kuvvetleri sundukları için hafif pürüzlü yüzeylere sahip parçaların taşınması için de idealdirler. SSP-HD, vakum sayesinde kesme elemanlarını ve ortaya çıkan kesikleri makineden kaldırmak için bunları kullanır. Bireysel vantuzlar ihtiyaca göre seçilebilir veya kapatılabilir. Kullanılmayan vantuzlar, sızıntıyı önlemek için otomatik olarak devre dışı bırakılır.
Kişiye özel çözümler
Schmalz, HolzBauWerk'teki farklı taşıma görevleri için tüm vakumlu gripper sistemlerini ayrı ayrı tasarlamıştır. Temel alüminyum bileşenlerin düşük ağırlığı ve yüksek tutma kuvvetleri hızlı döngülere olanak tanıyor. Philipp Bohnet, "Komple sistemleri planlarken, uzun yıllara dayanan deneyimimizden ve Almanya ve yurtdışındaki birçok sistemden yararlanabiliyoruz" diye vurguluyor. Schmalz'da Sistem Satış Müdürü olan Bohnet, HolzBauWerk'e ve vakum teknolojisinin tasarımında yer alan makine tedarikçilerine destek verdi. "Glatten'deki test merkezimizde, potansiyel zayıf noktaları hemen tespit etmek ve uygun çözümler üretmek için müşteri numuneleriyle vakum testleri de yapıyoruz. Bu sayede en başından itibaren proses güvenilirliğini ve hızlı ve kolay entegrasyonu garanti ediyoruz" diye ekliyor.
Ahşap işleme şirketi Eylül 2022'den beri Schmalz'ın vakum teknolojisini kullanıyor. HolzBauWerk Schwarzwald GmbH Genel Müdürü Jörg Kübler, "2021 baharındaki ilk temastan, teklifin hazırlanmasına, proje planlamasına ve operasyonların başlamasından canlı operasyona kadar her şey sorunsuz gitti" diyor. "Çalışanlarımız da otomatik ve sorunsuz süreçler sağladıkları için vakumlu gripper sistemleriyle çalışmaktan gerçekten keyif alıyor. Sistemlere isimler bile verildi" diye göz kırparak ekliyor. Kübler'in sevdiği başka bir şey daha var: Vakum uzmanlarına yakınlık. "Şirket hemen köşede, bu nedenle sorun olması durumunda çok hızlı bir şekilde destek alabiliyoruz" diyor.
Vakum örümceği üzerinde, her bir levha katmanını ayıran ve bunları çapraz kesime besleyen dört adet FMHD tutucu bulunmaktadır.
Levhalar tek katmanlı paneller halinde yapıştırıldıktan sonra, FMHD tutuculara sahip başka bir vakum örümceği, levhaları tam otomatik bir levha depolama sisteminde depolar.
Bir tavan vinci üzerindeki iki vakum örümceği, çapraz lamine ahşap panelleri daha sonra kullanıma hazır olana kadar istifler veya sonraki işleme adımlarına besler.
CNC merkezinde işlendikten sonra SSP-HD vakum örümceği, iki buçuk ton ağırlığa kadar olan kesilmiş levhaları ve bunların kesilmiş kısımlarını alır.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.