Schmalz

Üç Kademede Vakum Sistemleri İçin Daha Fazla Verimlilik

Schmalz, kompakt ejektör serisi SCPS (i) 'yi üç aşamalı ECO nozul teknolojisi ile ilave ederek ve vakum jeneratörünü daha da güçlü hale getiriyor. Yonga levhalar, ahşap plakalar, karton ve ambalajlı ürünler gibi hava geçirgen veya rijit olmayan iş parçalarıyla hızlı taşıma uygulamalarında kullanılır. İsteğe bağlı IO-Link arayüzü, hem vakum seviyesini izlemeyi hem de teknolojiyi otomatik sistemlerde kullanmayı kolaylaştırır.

Verimli eco nozul teknolojisi ekranı ve isteğe bağlı IO-Link teknolojisi ile yeni ejektör. Yüksek akış hızı gereksinimleri olan Dinamik işlemlerde kullanım için.

Kompakt ejektörler SCPS / SCPSi ile birleştirilen eko nozul teknolojisi, hava tüketimini en az seviyeye düşürürken, yüksek bir vakum kapasitesi sağlar. Schmalz, üç kademeli SEP modüllerine sahip ejektörler sunuyor: Yeni SCPS (i) -L serisi, artık ejektörün uygulama aralığını artıran maksimum 22 milimetre çapa sahip üç aşamalı bir nozul ile kullanılabilir.  Kullanıcı, SEP nozullarını alet kullanmadan hızla değiştirebilir - bu durum ejektörü temizlemeyi oldukça kolay hale getirir. Vakum uzmanı ayrıca ejektör modülünü ayrı olarak sunar.

Özellikle paketleme sistemi üreticileri, yeni kompakt ejektörlerin avantajlarından yararlanabilir. Farklı performans seviyelerine sahip üç montaj çapına sahip vakum ejektörleri, hava geçirmeyen yüzeylerde veya aşırı have geçirgen karton kutular, yonga levhalar gibi malzemelerin taşınmasında  hatta yüzey formu zor olan ambalajlı ürünlerin taşınmasında bile en ideal çözümü sunar. Hava geçirmez parçalar için Schmalz, vakuma ulaşma sürelerini  %10 daha hızlanırdır. SCPS (i) -L, robot işleme uygulamaları da dahil olmak üzere otomatik sistemlerde, doğrusal eksenlerde ve kısa döngü sürelerine sahip pick&place uygulamalarında vakum gücü ve izleme sağlamak için kullanılır. Aynı zamanda dinamik kavrama ve tam otomatik parça kullanımı için idealdir. Cihaz ve işlem parametreleri, isteğe bağlı IO-Link arabirimi aracılığıyla uygulanabilir ve yayınlanabilir. Bu özellik ayrıca SIO modunda (standart IO) da mevcuttur.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git