Schmalz

Tre stadi per una maggiore efficienza

Schmalz ha dotato gli eiettori compatti della serie SCPS(i) di ugelli ECO a tre stadi che rendono il generatore di vuoto molto più potente. Grazie a questa novità, risultano più veloci i processi di movimentazione con pezzi ermetici, porosi o senza stabilità intrinseca quali pannelli in truciolato, cartoni o sacchetti. L’interfaccia IO-Link opzionale semplifica il monitoraggio del vuoto e l’impiego negli impianti automatizzati.

Nuovo eiettore con ugelli ECO più efficienti e tecnologia IO-Link opzionale. Impiego in processi dinamici con elevato fabbisogno di portata.

La tecnologia per ugelli ECO abbinata agli eiettori compatti SCPS/SCPSi garantisce una capacità di aspirazione superiore e un consumo aria compressa ridotto. Adesso Schmalz offre per la prima volta eiettori con moduli SEP a tre stadi: nella serie SCPS(i)-L possono essere integrati ugelli a tre stadi con un diametro massimo di 22 mm. In questo modo Schmalz è riuscita ad ampliare il campo di applicazione degli eiettori. L’utente può sostituire gli ugelli SEP velocemente e senza alcun utensili - semplificando anche la loro pulizia. Lo specialista del vuoto offre il modulo eiettore anche come unità a sé stante.

I nuovi eiettori compatti sono particolarmente indicati per i produttori di impianti di imballaggio. Grazie ai tre diametri di montaggio con diversi livelli di prestazione, gli eiettori permettono di movimentare pezzi ermetici, particolarmente porosi o senza stabilità intrinseca quali scatole di cartone, pannelli di truciolato e sacchetti. Per i pezzi ermetici Schmalz è riuscita a ridurre del 10% il tempo di evacuazione da 600 mbar - questo è il tempo di attivazione per l’automazione. Il modello SCPS(i)-L viene utilizzato per la predisposizione e il controllo vuoto negli impianti automatizzati, per esempio per la movimentazione robotizzata su asse lineare e per le applicazioni Pick- &-Place con tempo ciclo breve. Inoltre, questi sono ideali per la presa dinamica e la movimentazione automatizzata dei pezzi. L’interfaccia IO-Link opzionale permette di rilevare e analizzare i parametri dei dispositivi e dei processi. Questa funzione è disponibile anche in modalità SIO (Standard IO).

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello