Schmalz

Overview Valves

Application

Check Valves

Flow Resistors

Sensing Valves

Handling of porous workpieces such as chipboards and MDF panels

X (If type SVN is used)

X

 

Handling of air-tight workpieces such as sheets of metal of varying sizes

X

 

X

Handling of cardboard sheets and boxes of varying sizes

 

X

 

Handling operations with very short cycle times

X

 

X

Cases where some of the suction cups are not fully in contact with the workpiece

X

X

 

Cases where the workpiece is to be blown off for faster release

X

Restricted by the reduced cross-section

Checklist For Selection Of Valves

Which functions are required?

We can supply solenoid valves (3/2-way, 2/2-way), manually actuated vacuum and compressed-air valves, check valves, sensing valves and flow resistors.

Which volume flow rate needs to be controlled?

This determines the nominal flow rate and the size of the valve.

What are the requirements with respect to size, weight and cycle times?

Further information can be found in the design data and/or technical data of the valves.

Which type of energy is available?

See the notes in the design data or the technical data (solenoid valve EMVP also needs a compressed-air supply)

Does the workpiece need to be released very quickly (blown off)?

With type EMV, compressed-air for blowing off can be connected directly. Otherwise, additional valves are needed for this function.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.