Schmalz

Aperçu vannes

Type d'application Palpeur à bille Résistance au flux Palpeur méchanique
Manipulation de pièces poreuses (p. e. panneaux d'aggloméré ou de MDF) X (Lors de l'utilisation du type SVN) X  
Manipulation de pièces étanches (p. e. plaques de tôle de différentes grandeurs) X   X
Manipulation de cartons de différentes grandeurs   X  
Opérations de manipulation requérant des temps de cycle très courts X   X
Quelques ventouses ne sont que partiellement recouvertes X X  
La pièce doit être déposée rapidement par évacuation X Limitation due à une section réduite

Liste de contrôle pour la planification de vannes

Quelles sont les fonctions nécessaires ?

Sont disponibles : Electrovannes (3/2 voies, 2/2 voies), vannes manuelles à vide, vannes à air comprimé, palpeur à bille, palpeurs mécaniques et résistances au flux.

Quel débit volumétrique doit être commandé ?

La valeur nominale et les dimensions des vannes se basent sur le débit volumétrique.

Quelles sont les exigences concernant le poids, les dimensions et le temps de cycle ?

Vous pouvez vous référer aux données de construction ou aux données techniques pour plus de renseignements.

De quelle énergie dispose-t-on ?

Tenez compte des remarques contenues dans les données de construction et les caractéristiques techniques (l'électrovanne EMVP requiert un raccord d'air comprimé).

La pièce doit-elle être déposée extrêmement rapidement (par évacuation) ?

Pour le type EMV, l'air comprimé nécessaire à l'évacuation peut être branché directement, pour les autres types, des vannes supplémentaires sont nécessaires pour réaliser ces fonctions.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier