Schmalz

Automatizovaná manipulace • Solární • Sběratelé • Speciální chapadla

Automated Handling of PV Wafers with the SWGm Wafer Gripper

In the solar industry, PV wafers have to be handled fully automatically within the production process without becoming damaged.

The Schmalz Wafer Gripper SWGm is used to separate wafers from the batch, position them for measuring, move them, and sort them into up to 72 different classes, depending on the measuring results. The Wafer Gripper offers maximum precision, minimum damage, contamination protection, low air consumption and slip-free handling of the wafer at acceleration rates of up to 10 g. Furthermore, the SWGm keeps the wafer at an angle of 90°, which is required for the process, and corrects the angle within fractions of a second.

Zobrazit více
Product Inquiry

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku