Schmalz

Automated handling • Solar • Collectors • Special grippers

Automated Handling of PV Wafers with the SWGm Wafer Gripper

In the solar industry, PV wafers have to be handled fully automatically within the production process without becoming damaged.

The Schmalz Wafer Gripper SWGm is used to separate wafers from the batch, position them for measuring, move them, and sort them into up to 72 different classes, depending on the measuring results. The Wafer Gripper offers maximum precision, minimum damage, contamination protection, low air consumption and slip-free handling of the wafer at acceleration rates of up to 10 g. Furthermore, the SWGm keeps the wafer at an angle of 90°, which is required for the process, and corrects the angle within fractions of a second.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.