Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

String Gripper SSG for the gentle handling of cell strings

A gripping device for handling cell strings in the production of photovoltaic systems was needed. The string gripper from Schmalz is attached to a robot, which allows the highly sensitive workpieces to be moved safely and accurately. The string gripper SSG-A is equipped with bellows suction cups that adjust themselves perfectly to the workpiece. The reduced internal diameter of the suction cups prevents parts of workpieces from being drawn in, which prevents the occurrence of any deformation. The elongated sealing lip forms a secure seal even on small areas that are uneven, such as on tab wires. The suction cups are made of the special-purpose material HT1 and leave absolutely no marks on the workpiece.

The high suction capacity of the sting gripper is sufficient to handle workpieces safely even if the surface is not entirely covered or if there are leaks. The low weight of the gripper system allows strings to be handled safely, quickly and accurately.

Thanks to the integrated vacuum generator, it is not necessary to spend time running hoses for the gripper. The string gripper SSG-A can be connected to all standard robot types using a flange adapter.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.