Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

String gripper SSG voor voorzichtige behandeling van celstrings

Bij de productie van fotovoltaïsche systemen was een grijpapparaat nodig voor het hanteren van celstrings. De snaargrijper van Schmalz wordt aan een robot bevestigd, zodat de zeer gevoelige werkstukken veilig en nauwkeurig kunnen worden verplaatst.

De snaargrijper SSG-A is uitgerust met balgzuignappen die zich perfect aan het werkstuk aanpassen. De gereduceerde binnendiameter van de zuiggrijpers voorkomt dat ze naar binnen worden getrokken en voorkomt dus mogelijke vervormingen. De lange afdichtingslip sluit goed af, zelfs op kleine onregelmatigheden, zoals op lipjesdraden. De vacuümgrijpers zijn gemaakt van het speciale materiaal HT1 en laten geen sporen na op het werkstuk.

De hoge zuigcapaciteit van de stringgrijper is voldoende voor een veilige hantering, zelfs bij gedeeltelijke bezetting en lekkage. Het lage eigen gewicht van het grijpsysteem garandeert een veilige, snelle en nauwkeurig gepositioneerde hantering van de snaren.

Dankzij een geïntegreerde vacuümopwekking is geen ingewikkelde slangverbinding van de grijper nodig. De SSG-A snaargrijper kan via een flensadapter worden aangesloten op alle gangbare robottypes.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.