자동화 된 처리 • 태양열 • 문자열 • 흡입 거미 SSP
셀 스트링의 부드러운 핸들링을 위한 스트링 그리퍼 SSG
태양광 발전 시스템을 생산하는 동안 셀 스트링을 처리하기 위한 그리핑 장치가 필요했습니다. 슈말츠의 스트링 그리퍼는 로봇에 부착되어 매우 민감한 공작물을 안전하고 정확하게 이동합니다.
스트링 그리퍼 SSG-A에는 공작물에 완벽하게 적응하는 벨로우즈 흡입 컵이 장착되어 있습니다. 흡입 컵의 감소된 내경은 흡입 컵이 빨려들어가 변형되는 것을 방지합니다. 또한 테이퍼진 긴 밀봉 립은 탭 와이어와 같은 작은 범프를 안정적으로 밀봉합니다. 흡입 컵은 특수 소재 HT1로 만들어졌으며 작업물에 자국이 남지 않습니다.
스트링 그리퍼의 높은 흡입 용량은 부분 점유 및 누출 시에도 안전한 취급에 충분합니다. 그리핑 시스템의 가벼운 무게는 현을 안전하고 빠르고 정확하게 처리할 수 있도록 합니다.
통합 진공 발생기 덕분에 그리퍼는 값비싼 호스에 연결할 필요가 없습니다. 스트링 그리퍼 SSG-A는 플랜지 어댑터를 통해 모든 일반 로봇 유형에 연결할 수 있습니다.
제품 요청