Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

SWG 웨이퍼 그리퍼로 PV 웨이퍼 자동 처리

개별 셀은 개별 생산 단계 이전, 중간 및 이후에 검사 시스템으로 100% 측정되고 가장자리 균열 또는 미세 구조 손상과 같은 손상에 대해 검사됩니다. 최대 3,600 웨이퍼/h의 높은 처리율과 약 1초의 주기 시간으로 인해 최고 속도와 가속이 필요합니다. 위치 결정 및 측정 정확도가 손상되어서는 안 되며 웨이퍼 손상이 발생하지 않아야 합니다. 슈말츠 웨이퍼 그리퍼 SWG는 여기서 웨이퍼를 스택에서 분리하고, 측정하는 동안 웨이퍼를 배치하고, 측정 결과에 따라 최대 72개 등급으로 분류하는 데 사용됩니다. 웨이퍼 그리퍼는 최대 10g까지 웨이퍼의 최고의 정밀도, 최소한의 손상, 오염의 자유, 낮은 공기 소비 및 미끄럼 방지 이동을 결합합니다.

유럽 ​​및 아시아의 유명 셀 제조업체에서 검사 시스템을 지속적으로 운영한 결과 셀 생산에 Schmalz 웨이퍼 그리퍼 SWG를 사용하면 처리량 증가 및 파손률 감소가 최대 신뢰성과 결합될 수 있음이 밝혀졌습니다. 손질.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.