Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Manipulación automatizada de obleas FV con la garra para obleas y células solares SWG

Estos sistemas de inspección miden al 100 % cada una de las células solares antes, durante y después de cada paso de producción y controlan si se han producido deterioros como roturas de los bordes o daños en la microestructura. Debido a las elevadas tasas de producción de hasta 3.600 obleas/h y a los tiempos de ciclo resultantes de aprox. 1 segundo, se necesitan las más altas velocidades y aceleraciones. Además de ello, la exactitud de posicionamiento y de medición no se debe ver afectada y no se deben producir deterioros en las obleas.

La garra para obleas y células solares SWG de Schmalz se utiliza para la separación de obleas de la pila, en el posicionamiento durante la medición y en la clasificación en hasta 72 clases en función de los resultados de medición. La garra para obleas y células solares combina la más alta precisión, deterioros mínimos, ausencia de contaminación, bajo consumo de aire y movimiento sin deslizamiento de las obleas de hasta 10 g.

En el servicio continuado de las instalaciones de inspección de reputados fabricantes de células solares de Europa y Asia se ha demostrado que con el uso de la garra para obleas y células solares SWG de Schmalz en la fabricación de células se pueden conseguir un aumento de la producción y una reducción de la tasa de roturas junto con la mayor fiabilidad durante la manipulación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.