Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Automated Handling of PV Wafers with the SWG Wafer gripper

With inspection systems the individual cells are measured and examined for damages like micro structure damages, before, inbetween and after the processing steps of the pv cell production. Because of hight put through rates of up to 3.600 wafers per hour and the resulting cycle times of about one second, highest velocities and accelerations are required. Thereby neither effects on positioning and measuring accuracy nor damages on the wafers should be caused.

The Schmalz wafer gripper SWG is used for separation of wafers from the stack, positioning during measurement as well as sorting into up to 72 classes, depending on measurement results. The wafer gripper combines the connection of highest precision, minimal damage, freedom of contamination, little air consumption and slip-free movements of the wafers up to 10 g.

In permanent operation of the inspection systems at renowned cell producers in Europe and Asia it was shown that due to the usage of the Schmalz wafer gripper SWG increasing put through and decreasing the breakage rates with highest reliability can be achieved.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.