Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

Two gripper variants for manual and automated string handling

Schmalz offers a new string gripper series for manual handling (SSG-M) or automated handling (SSG-A). The SSG-M variant for manual string handling is particularly suitable for repairs off the automated production line. Damaged strings can be taken out of the process carefully to be worked on and then brought back to the production line again.

The high process requirements are identical in both applications: On the one hand, marks and damage to cells have to be avoided, and on the other hand, factors such as leakage, uneven surfaces and different surface characteristics make handling delicate workpieces more difficult. Both variants are compact gripper units, comprising an aluminum profile with a vacuum line, switching technology, valve technology and suction cups. The integrated vacuum ejector ensures that the string is picked up gently and reliably, even if cells are deformed, perforated, broken or missing entirely. FG 19 suction cups with 2 1/2 bellows are responsible for gripping the cells securely. They have a long, extra-thin sealing lip, which creates an optimal seal even with unevenness due to tab wires or busbars.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.