Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

Dwa warianty chwytaków do ręcznego i zautomatyzowanego przeładunku ciągu elementów

W przemyśle solarnym ogniwa fotowoltaiczne muszą być delikatnie usuwane z procesu produkcyjnego w celu ponownego przetworzenia.

Firma Schmalz oferuje nową serię chwytaków do ręcznego (SSG-M) lub zautomatyzowanego (SSG-A) przenoszenia sznurów ogniw fotowoltaicznych w produkcji modułów PV. Przedstawiony na filmie wariant SSG-M do ręcznej obsługi sznurka jest szczególnie przydatny w procesach naprawczych poza zautomatyzowaną linią produkcyjną. Umożliwia on ostrożne usuwanie uszkodzonych strun z procesu w celu ich ponownego przetworzenia, obróbkę na stole naprawczym lub w stacji lutowniczej, a następnie powrót do procesu produkcyjnego.

Wysokie wymagania procesowe są identyczne w obu obszarach zastosowań: z jednej strony należy unikać pęknięć ogniw, uszkodzeń spoin lutowniczych i odcisków; z drugiej strony czynniki wpływające, takie jak wycieki, nierówne powierzchnie i różne wykończenia powierzchni, utrudniają bezpieczne dla procesu przenoszenie delikatnych elementów.

Oba warianty to kompaktowe zespoły chwytakowe składające się z profilu aluminiowego z prowadnicą podciśnieniową, technologii zaworowej, wytwarzania podciśnienia i kubków podciśnieniowych. Zintegrowany wyrzutnik próżniowy zapewnia delikatne i niezawodne zasysanie sznurka nawet w przypadku zdeformowanych, podziurawionych, uszkodzonych lub całkowicie brakujących komórek. Przyssawki typu FG 19 wykonane ze specjalnego materiału HT1 z mieszkiem 2,5 zapewniają bezpieczne przytrzymanie ogniw bez naprężeń i nacisków. Posiadają długą, bardzo cienką wargę uszczelniającą, która optymalnie uszczelnia nierówności spowodowane przez przewody zakładkowe lub szyny zbiorcze.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.