Schmalz

Automated handling • Solar • Suction spiders SSP

Twee grijpervarianten voor manueel en automatisch touwtransport

In de zonne-energie-industrie moeten fotovoltaïsche celstrings voorzichtig uit het productieproces worden verwijderd om opnieuw te worden bewerkt.

Schmalz biedt een nieuwe serie stringgrijpers aan voor de manuele (SSG-M) of geautomatiseerde (SSG-A) handling van fotovoltaïsche celstrings bij de productie van fotovoltaïsche modules. De in de video getoonde SSG-M variant voor handmatige snaarbehandeling is bijzonder geschikt voor reparatieprocessen buiten de geautomatiseerde productielijn. Hiermee kunnen beschadigde snaren voorzichtig uit het proces worden gehaald om opnieuw te worden bewerkt, aan de reparatietafel of het soldeerstation te worden behandeld en vervolgens weer in het productieproces te worden teruggebracht.

De hoge proceseisen zijn in beide toepassingsgebieden identiek: enerzijds moeten celbreuk, soldeernaadbeschadigingen en opdrukken worden vermeden; anderzijds bemoeilijken invloedsfactoren zoals lekkage, oneffen oppervlakken en verschillende oppervlakte-afwerkingen de procesveilige behandeling van de gevoelige werkstukken.

Beide varianten zijn compacte grijpeenheden bestaande uit een aluminium profiel met vacuümgeleiding, kleppentechnologie, vacuümopwekking en vacuümcups. De geïntegreerde vacuümejector garandeert een zachte en betrouwbare afzuiging van de string, zelfs met vervormde, geperforeerde, gebroken of volledig ontbrekende cellen. De zuignappen van het type FG 19, vervaardigd uit het speciale materiaal HT1 met een balg van 2,5, zorgen ervoor dat de cellen zonder spanning of druk stevig worden vastgehouden. Ze hebben een lange, extra dunne afdichtlip die oneffenheden veroorzaakt door lipjesdraden of stroomrails optimaal afdicht.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.