Schmalz

자동화 된 처리 • 태양열 • 문자열 • 흡입 거미 SSP

수동 및 자동 스트링 처리를 위한 두 가지 그리퍼 변형

태양광 산업에서 태양광 전지 스트링은 재작업을 위해 생산 공정에서 부드럽게 제거되어야 합니다.

슈말츠는 PV 모듈 생산에서 태양광 전지 스트링의 수동 처리(SSG-M) 또는 자동 처리(SSG-A)를 위한 새로운 스트링 그리퍼 시리즈를 제공합니다. 비디오에 표시된 수동 스트링 처리용 변형 SSG-M은 자동화 생산 라인 외부의 수리 프로세스에 특히 적합합니다. 이는 손상된 스트링이 재작업 프로세스에서 조심스럽게 제거되고 수리 테이블이나 납땜 스테이션에서 처리된 다음 생산 프로세스로 되돌아갈 수 있음을 의미합니다.

높은 공정 요구 사항은 두 응용 분야에서 동일합니다. 한편으로는 셀 파손, 납땜 지점 및 인상 손상을 방지하는 것이 중요하지만 누출, 고르지 않은 표면 및 다른 표면 특성과 같은 영향 요인은 민감한 공작물을 안정적으로 처리하기 어렵습니다.

두 변형 모두 진공 가이드가 있는 알루미늄 프로파일, 밸브 기술, 진공 생성 및 진공 흡입 컵으로 구성된 소형 그리핑 장치입니다. 통합된 진공 이젝터는 셀이 변형되거나 구멍이 뚫리거나 파손되거나 완전히 누락된 경우에도 끈이 부드럽고 안정적으로 빨려 들어갈 수 있도록 합니다. 2.5 벨로우즈가 있는 특수 재료 HT1로 만들어진 FG 19 유형의 흡입 컵은 셀을 안전하고 스트레스 없이 그리고 흠집 없이 고정하는 역할을 합니다. 탭 와이어 또는 버스바로 인해 발생하는 불균일성을 최적으로 밀봉하는 길고 매우 얇은 밀봉 립이 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동