Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Schmalz 웨이퍼 그리퍼 SWG는 웨이퍼 및 셀의 부드러운 처리를 돕습니다.

태양광 산업에서 셀과 웨이퍼는 주의해서 다루어야 합니다. 빠른 로딩 및 언로딩이 특히 중요합니다. 슈말츠는 이를 위해 웨이퍼 그리퍼 SWG를 개발했습니다.

이것은 높은 유지력을 생성하고 표면 오염 없이 민감한 부품(d < 120 µm인 웨이퍼, 셀 또는 포일)을 부드럽게 처리합니다. 배출 공기는 선택적으로 제어된 방식으로 배출될 수 있습니다. 동시에, 웨이퍼 그리퍼는 공간이 부분적으로 점유된 경우에도 안전하게 파지할 수 있습니다. 이를 통해 공정 공간에서 결함 있는 공작물을 제거하고 실리콘 먼지나 파편이 공정 공간에 분산되는 것을 방지할 수 있습니다. Schmalz 웨이퍼 그리퍼는 공기 소비가 적기 때문에 비용 효율적입니다. 또한 파손 감지 및 점유 테스트를 위한 센서를 장착할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.