Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules

Dans le secteur solaire, les cellules photovoltaïques et plaquettes doivent être manipulées délicatement. Un chargement et un déchargement rapide est tout spécialement important dans ce secteur. C'est pourquoi Schmalz a développé le préhenseur de plaquettes SWG.

Le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz génère des forces de prise élevées et manipule les pièces sensibles (plaquettes de silicium, cellules ou films d'une épaisseur < 120 µm) de façon délicate, sans salir la surface. En option, l'air d'échappement peut être évacué de manière contrôlée. Le préhenseur de plaquettes de silicium assure une préhension sûre même en cas d'occupation partielle de la ventouse. Ceci permet d'éliminer les pièces défectueuses du local de production et empêche que des poussières de silicium ou fragments de pièces ne puissent se répartir dans le local. Grâce à sa faible consommation d'air, le préhenseur de plaquettes de silicium de Schmalz contribue à minimiser les coûts. En outre, il peut être équipé de capteurs de détection de rupture et de contrôle d'occupation.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.