Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Ventosa para obleas de Schmalz SWG permite la manipulación cuidadosa de obleas y pilas

En el sector solar se deben manipular células y obleas solares sin dañarlas. Unas carga y descarga rápidas es un factor importante. Para ello, Schmalz ha desarrollado la garra para obleas y células solares SWG.

La ventosa para obleas de Schmalz produce elevadas fuerzas de retención y manipula las piezas sensibles (obleas, pilas o láminas con d < 120µm) de un modo cuidadoso y sin ensuciar las superficies. El aire de escape puede expulsarse opcionalmente de forma controlada. Al mismo tiempo, la ventosa para obleas puede agarrar de forma segura también en caso de ocupación parcial. Esto posibilita la eliminación de piezas defectuosas del recinto de proceso y evita que se distribuyan polvos de silicio o fragmentos de piezas en el recinto de proceso. La ventosa para obleas de Schmalz con su bajo consumo de aire ofrece eficiencia de costes. Adicionalmente puede dotarse de sensores para la detección de roturas y el control de ocupación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.