Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Geautomatiseerde behandeling van PV wafers met de SWG wafergrijper

De afzonderlijke cellen worden voor, tussen en na de afzonderlijke productiestappen 100% gemeten met inspectiesystemen en geïnspecteerd op schade zoals randdegradatie of schade aan de microstructuur. Vanwege de hoge doorvoersnelheden tot 3.600 wafers/uur en de resulterende cyclustijden van ca. 1 seconde zijn de hoogste snelheden en versnellingen vereist. Tegelijkertijd mag de positionerings- en meetnauwkeurigheid niet worden aangetast en mag de wafer niet worden beschadigd. De Schmalz wafergrijper SWG wordt hier gebruikt voor zowel het scheiden van de wafers van de stapel, voor het positioneren tijdens de meting en voor het sorteren in maximaal 72 klassen, afhankelijk van de meetresultaten. De wafergrijper combineert de hoogste precisie, minimale beschadiging, vrijheid van contaminatie, laag luchtverbruik en slipvrije beweging van de wafers tot 10g.

Het continue gebruik van de inspectiesystemen bij gerenommeerde celproducenten in Europa en Azië heeft aangetoond dat het gebruik van de Schmalz wafergrijper SWG in de celproductie een verhoging van de doorvoercapaciteit en een verlaging van het breukpercentage mogelijk maakt in combinatie met een maximale betrouwbaarheid bij de handling.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.