Schmalz

Handling im Hygiene- und Ex-Bereich: alles picobello

Das neu im Portfolio von Schmalz verfügbare Vakuum-Handhabungssystem „JumboSprint Hygienic“ bewegt schwere Lasten in Reinräumen und Hygienebereichen. Durch geschicktes Design und den Einsatz hochwertiger Materialien lässt sich der Schlauchheber schnell und einfach reinigen, Schmutz hat keine Chance.

Ob in Reinräumen bei der Pharmaproduktion oder in Hygienebereichen bei der Lebensmittelverarbeitung: Die Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic sorgen in Kombination mit den Vakuum-Schlauchhebern JumboSprint Hygienic für ergonomische Handhabung und effizienten Materialfluss.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic unterstützt Fachkräfte in Hygienebereichen und Reinräumen bei der Handhabung von Gebinden wie Säcken, Fässern und Kanistern. Er eignet sich für häufiges und schnelles Heben und Bewegen schwerer Lasten. Durch die polierten Edelstahl-Oberflächen mit gleichmäßiger Maserungsrichtung können sich kaum Anhaftungen festsetzen und Reinigungsmittel gut abfließen. Dazu tragen auch die riss- und spaltfrei verschliffenen Schweißnähte bei. Die Metallkomponenten aus Edelstahl V2A / SAE 304 und der abwischbare Schutzschlauch sind gegen viele Reinigungsmittel beständig, das System lässt sich werkzeuglos demontieren.

Lasten bis 50 Kilogramm bewegen

Die Handhabungslösung besteht aus einem Vakuum-Schlauchheber und einem Kran. Tri-Clover-Verbindungen verbinden Hubeinheit, Bedienpanel und Greifer. Die Greifer-Dichtungen sind aus FDA-konformem Silikon, das für den direkten Einsatz auf Lebensmitteln geeignet ist. Der in den Schlauchheber integrierte HEPA-Filter schützt das Hubschlauchinnere vor Verunreinigungen. Eine Differenzdruckanzeige informiert über den Verschmutzungsgrad der Filterelemente, sodass zum richtigen Zeitpunkt ein Wechsel stattfinden kann. Ein elektrisches Gebläse erzeugt das Vakuum, das Traglasten bis 50 Kilogramm bewegt. Individuell abgestimmte Sauggreifer eignen sich für unterschiedliche Werkstücke. Die Bedieneinheit mit Bügelgriff ermöglicht das Heben, Senken und Lösen der Last.

Großer Aktionsradius

Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic von Schmalz sorgen für den nötigen Aktionsradius des Schlauchhebers JumboSprint Hygienic. Ebenfalls aus Edelstahl und hygieneoptimiert eignen sie sich perfekt für den Einsatz in allen Bereichen, in denen Sauberkeit essenziell ist. Das rautenförmige Kranprofil reduziert dabei horizontale Flächen und vereinfacht in die Reinigung des Krans. Die Krane lassen sich individuell für unterschiedliche Einsätze konfigurieren und erlauben eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit sowie Positioniergenauigkeit. Sie unterstützen das ergonomische und ermüdungsfreie Handling. Die Kransäule eignet sich für die Boden- oder Deckenmontage, das Schwenklager ermöglicht Bewegungen um 220 Grad. Mitarbeitende können die Leichtgängigkeit des Krans über eine Stellschraube justieren. Je nach Anwendung arbeitet der Edelstahl-Schwenkkrane Hygienic mit einem konventionellen oder einem Knickarm-Ausleger.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.