Schmalz

위생 및 위험 구역에서의 핸들링에 적합

새롭게 출시된 진공 핸들링 시스템 "팔박 스프린트"는 클린룸과 위생 구역에서 고중량물을 옮기는 데 사용됩니다. 견고한 디자인 구성과 고품질 소재 진공 튜브 리프터를 빠르고 간편하게 쌓인 먼지를 제거할 수 있습니다.

제약 생산의 클린룸이나 식품 가공의 위생 구역에서 사용할 수 있습니다. 팔박 크레인과 팔박 스프린트 진공 튜브 리프터를 함께 사용하면 인체공학적으로 올바른 핸들링과 효율적인 공정을 보장합니다.

팔박 스프린트 진공 튜브 리프터는 위생 구역과 클린룸에서 작업자가 포대, 드럼, 병 등과 같은 고중량물을 빠른 속도로 들어올리고 이송하는 데 적합한 솔루션을 제공합니다. 균열이나 틈새가 없도록 연마된 용접 이음새와 광택 처리된 스테인리스 스틸 표면은 결 방향이 균일하여 이물질이 거의 달라붙지 않으며 세척제가 잘 닦입니다. 스테인리스 스틸 V2A/SAE 304로 제작된 금속 부품과 간편한 클리닝이 가능한 보호 튜브는 다양한 세척제에 대한 내성이 있으며, 공구 없이도 제품을 쉽게 분해/조립할 수 있습니다.

최대 50kg까지의 작업물 이송

팔박 스프린트 핸들링 솔루션은 진공 튜브 리프터와 크레인으로 구성됩니다. Tri-Clover 연결을 통해 리프팅 유닛, 제어 패널 및 그리퍼가 통합됩니다. 그리퍼 실링은 식품 제품에 직접 사용하기에 FDA에서 인증받은 실리콘으로 제작되었습니다. 진공 튜브 리프터에 내장되어 있는 헤파 필터는 튜브 내부가 오염되는 것을 방지합니다. 차압 표시기는 필터 요소의 오염 정도에 대한 정보를 제공하여 적절한 시기에 필터를 교체할 수 있도록 알려줍니다. 전기 블로워는 최대 50kg까지의 작업물을 이송할 수 있도록 진공을 발생시키며, 개별적으로 장착된 진공패드는 다양한 작업물에 유연하게 적용할 수 있습니다. 활 모양으로 설계된 작업자 핸들을 통해 작업물을 상승/하강/해제할 수 있습니다.

넓은 작동 범위

슈말츠 팔박 스테인리스 스틸 지브 크레인은 팔백 튜브 리프터에 필요한 작업 반경을 제공합니다. 스테인레스 스틸로 제작되어 위생에 최적화되어 있으며, 청결이 중요한 모든 영역에서 사용하기에 완벽합니다. 다이아몬드 모양의 크레인 섹션은 수평 영역을 줄이고 크레인 클리닝을 간편하게 만듭니다. 크레인은 공정에 맞게 개별적으로 구성할 수 있으며, 높은 작업 속도와 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 이로 인해 작업자들은 피로 없이 편안하게 작업물을 핸들링 할 수 있습니다. 크레인 기둥은 바닥이나 천장에 장착할 수 있으며, 회전 베어링을 통해 220도 반경으로 이동이 가능합니다. 작업자는 조정 나사를 통해 크레인의 반응성을 섬세하게 조절할 수 있습니다. 팔박 크레인은 작업 공정에 따라 일반적인 지브 크레인 또는 관절 타입 지브 크레인 중 선택할 수 있습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.