Schmalz

Hijyenik ve tehlikeli alanlarda kullanım: her şey tertemiz

Schmalz portföyüne yeni katılan vakumlu taşıma sistemi "JumboSprint Hygienic", temiz odalarda ve hijyenik alanlarda ağır yükleri taşır. Akıllı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı sayesinde, vakumlu kaldırıcı hızlı ve kolay bir şekilde temizlenebilir, kirin hiç şansı yoktur.

İster farmasötik üretimdeki temiz odalarda ister gıda işlemedeki hijyenik alanlarda olsun: Hijyenik vinçleri, JumboSprint Hijyenik vakumlu kaldırıcılarla birlikte ergonomik olarak doğru taşıma ve verimli malzeme akışı sağlar.

JumboSprint Hijyenik vakumlu kaldırıcı, hijyenik alanlarda ve temiz odalarda torba, varil ve bidon gibi shrink ambalajlı ürünlerin taşınmasında profesyonellere yardımcı olur. Ağır yüklerin sık ve hızlı bir şekilde kaldırılması ve taşınması için uygundur. Parlatılmış paslanmaz çelik yüzeyler, neredeyse hiç birikintinin yapışamayacağı ve temizlik maddelerinin iyi akacağı anlamına gelir. Çatlak veya boşluk olmadan taşlanmış kaynak dikişleri de buna katkıda bulunur. Paslanmaz çelik V2A / SAE 304'ten yapılmış metal bileşenler ve silinebilir koruyucu boru birçok temizlik maddesine karşı dayanıklıdır ve sistem alet kullanmadan sökülebilir.

50 kilograma kadar yükleri taşıyın

Taşıma çözümü bir vakumlu kaldırıcı ve bir vinçten oluşur. Tri-Clover bağlantıları kaldırma ünitesini, kontrol panelini ve tutucuyu birbirine bağlar. Kavrayıcı contaları, gıda ürünlerinde doğrudan kullanıma uygun FDA uyumlu silikondan yapılmıştır. Vakumlu kaldırıcıya entegre edilen HEPA filtre, kaldırma hortumunun içini kirlenmeye karşı korur. Bir diferansiyel basınç göstergesi, filtre elemanlarının kirlenme derecesi hakkında bilgi sağlar, böylece doğru zamanda bir değişiklik yapılabilir. Elektrikli bir üfleyici, 50 kilograma kadar yükleri hareket ettiren vakumu üretir. Ayrı ayrı eşleşen vantuzlar farklı iş parçaları için uygundur. Yay şeklindeki kavramaya sahip operatör kolu, yükün kaldırılmasını, indirilmesini ve serbest bırakılmasını sağlar.

Geniş etki alanı

Schmalz'ın Hijyenik paslanmaz çelik pergel vinçleri, JumboSprint Hijyenik vakumlu kaldırıcı için gerekli hareket yarıçapını sağlar. Ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış ve hijyen için optimize edilmiş olan bu vinçler, temizliğin önemli olduğu tüm alanlarda kullanım için mükemmeldir. Elmas şeklindeki vinç bölümü yatay alanları azaltır ve vincin temizlenmesini kolaylaştırır. Vinçler farklı uygulamalar için ayrı ayrı yapılandırılabilir ve yüksek çalışma hızlarına ve konumlandırma hassasiyetine olanak tanır. Ergonomik ve yorulmadan çalışmayı desteklerler. Vinç kolonu zemine veya tavana montaj için uygundur ve döner yatak 220 derecelik hareketlere olanak tanır. Çalışanlar, bir ayar vidası aracılığıyla vincin tepkisini ayarlayabilirler. Uygulamaya bağlı olarak, Hijyenik vinç geleneksel veya mafsallı kollu bir pergel ile çalışır.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.