Schmalz

Handling in superfici igieniche e pericolose: tutto immacolato

Il sistema di movimentazione con il vuoto "JumboSprint Hygienic", da poco disponibile nel portafoglio Schmalz, movimenta carichi pesanti in camere bianche e superfici igieniche. Grazie al design intelligente e all'uso di materiali di alta qualità, il sollevatore tubo può essere pulito in modo rapido e semplice, lo sporco non ha alcuna possibilità.

Sia nelle camere bianche della produzione farmaceutica che nelle superfici igieniche dei processi alimentari: Le gru hygienic in combinazione con i sollevatori a vuoto JumboSprint Hygienic garantiscono un handling ergonomico ed un flusso efficiente del materiale.

Il sollevatore tubo a vuoto JumboSprint Hygienic aiuta i professionisti delle superfici igieniche e delle camere bianche nell'handling di prodotti in pellicola termoretraibile come sacchi, fusti e taniche. È adatto per sollevare e spostare frequentemente e rapidamente carichi pesanti. Le superfici in acciaio inox lucidate e con una direzione uniforme della grana fanno sì che non si formino praticamente accumuli e che i detergenti drenino bene. A ciò contribuiscono anche i cordoni di saldatura, che sono rettificati senza crepe o spazi vuoti. I componenti in metallo in acciaio inox V2A / SAE 304 e il tubo flessibile protettivo lavabile sono resistenti a molti detergenti e il sistema può essere smontato senza utensili.

Spostare carichi fino a 50 kg

La soluzione per la movimentazione consiste in un sollevatore tubo a vuoto e in una gru. Le connessioni Tri-Clover collegano l'unità di sollevamento, il pannello di controllo e la pinza di presa. Le guarnizioni della pinza di presa sono in silicone conforme alla FDA, adatto all'uso diretto su prodotti alimentari. Il filtro HEPA integrato nel sollevatore tubo protegge l'interno del tubo di sollevamento dalla contaminazione. Un indicatore di pressione differenziale fornisce informazioni sul grado di contaminazione degli elementi filtro, in modo da poter effettuare una sostituzione al momento giusto. Un soffiante per vuoto elettrico genera il vuoto che muove carichi fino a 50 kg. Le ventose, abbinate singolarmente, sono adatte a diversi pezzi. La maniglia di comando con impugnatura ad arco consente di sollevare, abbassare e distaccare il carico.

Ampio raggio d'azione

I gru grurevoli in acciaio inox hygienic di Schmalz forniscono il raggio d'azione necessario per il sollevatore tubo JumboSprint Hygienic. Anch'esse in acciaio inox e ottimizzate per l'igiene, sono perfette per l'uso in tutte le superfici in cui la pulizia è essenziale. Il profilo gru a forma di diamante riduce le superfici orizzontali e semplifica la pulizia della gru. Le gru possono essere configurate individualmente per diverse applicazioni e consentono elevate velocità di lavoro e precisione di posizionamento. Sostengono un handling ergonomico e senza fatica. La colonna gru è adatta al montaggio a pavimento o a soffitto e il supporto di rotazione consente movimenti di 220 gradi. I dipendenti possono regolare la reattività della gru tramite una vite di regolazione. A seconda dell'applicazione, la gru hygienic opera con un braccio convenzionale o articolato.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.