Schmalz

Handling in hygiënische en explosiegevaarlijke omgevingen: alles picobello

Het nieuwe vacuümhandlingsysteem JumboSprint Hygienic in het Schmalz portfolio, verplaatst zware lasten in cleanrooms en hygiënische ruimtes. Door het slimme ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen is de slangheffer snel en eenvoudig te reinigen, vuil krijgt geen kans.

Of het nu in cleanrooms in de farmaceutische productie is of in hygiënische ruimtes in de voedselverwerking : Hygiënisch kranen in combinatie met JumboSprint Hygiënische vacuümslangheffers verzekeren een ergonomisch correcte handling en efficiënte materiaalstroom.

De JumboSprint Hygienic helpt professionals in hygiënische ruimtes en cleanrooms bij de handling van zakken, vaten en jerrycans. De slangheffer is geschikt voor het snel en frequent heffen en verplaatsen van zware lasten. Door de gepolijste roestvrijstalen oppervlakken met een gelijkmatige korrelrichting kunnen er nauwelijks afzettingen ontstaan en kunnen reinigingsmiddelen goed afvloeien. Ook de lasnaden die zonder scheuren of kieren zijn geslepen, dragen hieraan bij. De metalen onderdelen van roestvrij staal V2A/SAE 304 en de afveegbare beschermslang zijn bestand tegen vele reinigingsmiddelen, het hefsysteem kan zonder gereedschap worden gedemonteerd.

Verplaatst lasten tot 50 kilogram

De handlingoplossing bestaat uit een vacuümslangheffer en een kraan. Tri-Clover aansluitingen verbinden de heffer, het bedieningspaneel en de grijper. De grijperafdichtingen zijn gemaakt van FDA-conforme siliconen die geschikt zijn voor direct gebruik op voedingsmiddelen. Het in de slangheffer geïntegreerde HEAP-filter beschermt de binnenkant van de slang tegen vervuiling. Een drukverschilindicator geeft informatie over de mate van vervuiling van de filterelementen, zodat er op het juiste moment een wisseling kan plaatsvinden. Een elektrische pomp genereert het vacuüm, dat lasten tot 50 kilogram verplaatst. Individueel op elkaar afgestemde zuignappen zijn geschikt voor verschillende werkstukken. De bedieningseenheid met beugelgreep maakt het heffen, neerlaten en lossen van de last mogelijk.

Grote actieradius

Hygiënisch RVS zwenkkranen zorgen voor de nodige actieradius van de JumboSprint Hygienic slangheffer. Ook gemaakt van roestvrij staal en geoptimaliseerd voor hygiëne, zijn ze perfect voor gebruik in ruimtes waar reinheid essentieel is. Het ruivormige kraanprofiel verkleint horizontale vlakken en vereenvoudigt het reinigen van de kraan. De kranen kunnen individueel geconfigureerd worden voor verschillende toepassingen en maken hoge werksnelheden en positioneringsnauwkeurigheid mogelijk. Ze ondersteunen een ergonomische en moeiteloze bediening. De kraankolom is geschikt voor vloer- of plafondmontage en de zwenklager maakt bewegingen van 220 graden mogelijk. Via een stelschroef kunnen medewerkers het bewegingsgemak van de kraan aanpassen. Afhankelijk van de toepassingen werkt de Hygiënisch kraan met conventionele of een knikarm.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.