Schmalz

IO-Link Wireless – Schmalz setzt auf integrierte Technologie ohne Zusatzkomponenten

Kabellose Kommunikation, grenzenlose Möglichkeiten: Mit IO-Link Wireless macht Schmalz die Fabrik von morgen schon heute zur Realität. Warum die Technologie ein Gamechanger für Produktivität und Flexibilität ist, erklärt Michael Pojtinger, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess, Vakuum-Automation im Interview.

Michael Pojtinger, Leiter Geschäftsentwicklungsprozess Vakuum-Automation bei der J. Schmalz GmbH.

IO-Link Wireless gewinnt als Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 zunehmend an Bedeutung. Können Sie kurz erläutern, was IO-Link Wireless ist und welche Rolle es in der modernen Automatisierung spielt?

IO-Link Wireless ist die kabellose Erweiterung des weltweit etablierten IO-Link Standards, der die Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerungen in der Automatisierung ermöglicht. Die Besonderheit liegt darin, dass die Datenübertragung ohne Kabel erfolgt. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für flexible, mobile und dynamische Anwendungen.

Im Kontext von Industrie 4.0, also der vernetzten und digitalisierten Fabrik, sind Echtzeitdaten und maximale Anpassungsfähigkeit entscheidend. IO-Link Wireless verbindet die physische Welt der Maschinen nahtlos mit der digitalen Steuerungsebene – und schafft so die Basis für intelligente, skalierbare und effiziente Produktionssysteme.

Schmalz wirbt mit dem Motto „Lassen Sie Ihre Anlage von der Leine“. Wie spiegelt sich das in Ihren IO-Link Wireless Lösungen wider?

Dieses Motto bringt den Kern unserer Lösung sehr gut auf den Punkt. Mit IO-Link Wireless ermöglichen wir maximale Bewegungsfreiheit, indem wir störende Kabel überflüssig machen. Gerade bei mobilen und dynamischen Anwendungen – etwa in der Robotik oder bei rotierenden Achsen – eröffnet das ganz neue Freiheitsgrade. So können Anlagen flexibler, effizienter und langlebiger betrieben werden.

Was zeichnet die IO-Link Wireless Lösungen von Schmalz besonders aus?

Schmalz bettet als einer der wenigen Anbieter IO-Link Wireless direkt in die Komponenten ein – ganz ohne zusätzlich angebrachte Bridge oder externe Module. Diese direkte Integration vereinfacht den Aufbau und Betrieb dynamischer, mobiler oder schwer zugänglicher Handhabungsanwendungen erheblich. Ohne Zusatzkomponenten reduzieren wir Installationsaufwand, Fehlerquellen und Platzbedarf. Das macht die Inbetriebnahme schneller und die Wartung effizienter.

Welche Vorteile ergeben sich daraus konkret für Ihre Kunden?

Unsere Kunden profitieren von maximaler Bewegungsfreiheit für Roboter und automatisierte Systeme – ganz ohne störende Kabel. Das ermöglicht flexible Greiferwechsel, einfache Automatisierung mobiler Plattformen und eine höhere Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig sparen sie Zeit und Kosten bei Installation und Wartung.

Wie sehen Sie die Bedeutung von IO-Link Wireless für die Zukunft der Automatisierung?

IO-Link Wireless ist ein zentraler Baustein für die digitale Transformation in der Industrie. Die kabellose, standardisierte Kommunikation macht Produktionssysteme intelligenter, flexibler und zukunftssicher. Schmalz steht dabei für praxisnahe Innovationen, die den Wandel aktiv gestalten und unseren Kunden echten Mehrwert bieten.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb