Schmalz

IO-Link Wireless - Schmalz punta sulla tecnologia integrata senza componenti aggiuntivi

Comunicazione wireless, possibilità illimitate: Con IO-Link Wireless, Schmalz realizza oggi la fabbrica di domani. Michael Pojtinger, responsabile del Business Development Process, automazione per il vuoto, spiega in un'intervista perché questa tecnologia cambia le carte in tavola in termini di produttività e flessibilità.

Michael Pojtinger, responsabile dello sviluppo commerciale dell'automazione per il vuoto di J. Schmalz GmbH.

IO-Link Wireless sta diventando sempre più importante come tecnologia chiave per l'Industria 4.0. Potrebbe spiegare brevemente cos'è IO-Link Wireless e che ruolo svolge nell'automazione moderna?

IO-Link Wireless è la prolunga senza fili dello standard IO-Link, ormai consolidato a livello mondiale, che consente la comunicazione tra sensori, attuatori e controlli nell'automazione. La caratteristica speciale è che i dati vengono trasmessi senza cavi. Questo apre possibilità completamente nuove per applicazioni flessibili, mobili e dinamiche.

Nel contesto dell'Industria 4.0, la fabbrica connessa e digitalizzata, i dati in tempo reale e la massima adattabilità sono fondamentali. IO-Link Wireless collega senza soluzione di continuità il mondo fisico delle macchine con il livello di controllo digitale, creando così la base per sistemi di produzione intelligenti, scalabili ed efficienti.

Schmalz promuove il motto "Libera i tuoi sistemi". Come si riflette nelle vostre soluzioni IO-Link Wireless?

Questo motto riassume molto bene l'anima della nostra soluzione. Con IO-Link Wireless, consentiamo la massima libertà di movimento eliminando i cavi di disturbo. Soprattutto nelle applicazioni mobili e dinamiche, come la robotica o gli assi rotanti, si aprono nuovi gradi di libertà. Di conseguenza, i sistemi possono essere fatti funzionare in modo più flessibile, efficiente e duraturo.

Cosa rende speciali le soluzioni wireless IO-Link di Schmalz?

Schmalz è uno dei pochi fornitori a integrare IO-Link Wireless direttamente nei componenti, senza ponti aggiuntivi o moduli esterni. Questa integrazione diretta semplifica notevolmente il design e il funzionamento di applicazioni di movimentazioni dinamiche, mobili o di difficile accesso. Senza componenti aggiuntivi, riduciamo lo sforzo di installazione, i potenziali punti di guasto e le esigenze di spazio. Ciò rende più veloce la messa in funzione e più efficiente la manutenzione.

Quali vantaggi specifici offre ai vostri clienti?

I nostri clienti beneficiano della massima libertà di movimento per i robot e i sistemi automatizzati, senza l'intralcio di cavi. Ciò consente cambi flessibili di pinza di presa, un'automazione semplice delle piattaforme mobili e una maggiore disponibilità del sistema. Allo stesso tempo, risparmiano tempo e costi di installazione e manutenzione.

Come vede l'importanza di IO-Link Wireless per il futuro dell'automazione?

IO-Link Wireless è un elemento chiave per la trasformazione digitale dei settori. La comunicazione wireless e standardizzata rende i sistemi di produzione più intelligenti, flessibili e a prova di futuro. Schmalz è sinonimo di novità pratiche che formano attivamente il cambiamento e forniscono un reale valore aggiunto ai nostri clienti.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello