IO-Link Kablosuz - Schmalz ek komponentler olmadan entegre teknolojiye güveniyor
Michael Pojtinger, J. Schmalz GmbH İş Geliştirme İşlemi Vakum Otomasyonu Başkanı.
IO-Link Wireless, Endüstri 4.0 için giderek daha önemli hale gelen bir anahtar teknolojidir. Bize kısaca IO-Link Wireless’ın ne olduğunu ve modern otomasyondaki rolünü açıklayabilir misiniz?
IO-Link Wireless, küresel ölçekte kabul görmüş IO-Link standardının kablosuz bir uzantısıdır ve otomasyonda sensörler, aktüatörler ve kontrol cihazları arasında iletişim sağlar. Özel yanı, verilerin kablo kullanılmadan iletilmesidir. Bu, esnek, mobil ve dinamik uygulamalar için tamamen yeni olanaklar sunar.
Endüstri 4.0 bağlamında, yani bağlantılı ve dijitalleşmiş fabrikada, gerçek zamanlı veriler ve maksimum uyarlanabilirlik hayati öneme sahiptir. IO-Link Wireless, makinelerin fiziksel dünyasını dijital kontrol seviyesi ile sorunsuz bir şekilde bağlar ve böylece akıllı, ölçeklenebilir ve verimli üretim sistemlerinin temelini oluşturur.
Schmalz "Sistemlerinizi serbest bırakın" sloganını destekliyor. Bu, IO-Link Kablosuz çözümlerinize nasıl yansıyor?
Bu slogan, çözümümüzün çekirdeğini çok iyi özetliyor. IO-Link Wireless ile, rahatsız edici kabloları ortadan kaldırarak maksimum hareket özgürlüğü sağlıyoruz. Özellikle robotik veya dönen eksenler gibi mobil ve dinamik uygulamalarda (örneğin, robot uygulamaları), bu, tamamen yeni serbestlik derecelerinin önünü açıyor. Sonuç olarak, sistemler daha esnek, verimli ve daha uzun ömürlü bir şekilde operasyon edilmek mümkün.
Schmalz'ın IO-Link kablosuz çözümlerini bu kadar özel kılan nedir?
Schmalz, IO-Link Wireless'ı herhangi bir ek köprü veya dış modül olmadan doğrudan komponentlere yerleştiren birkaç sağlayıcıdan biridir. Bu doğrudan entegrasyon, dinamik, mobil veya erişilmesi zor taşıma uygulamalarının dizaynını ve operasyonunu önemli ölçüde basitleştirir. Ek komponentler olmadan, kurulum çabasını, potansiyel arıza noktalarını ve alan gereksinimlerini azaltıyoruz. Bu da operasyonların daha hızlı başlamasını ve bakımın daha verimli olmasını sağlar.
Bu, müşterilerinize ne gibi özel faydalar sağlıyor?
Müşterilerimiz, robotlar ve otomatik sistemler için kabloların engel olmadığı maksimum hareket özgürlüğünden faydalanıyor. Bu, esnek tutucu değişimlerini, mobil platformların basit otomasyonunu ve daha yüksek sistem kullanılabilirliğini mümkün kılıyor. Aynı zamanda kurulum ve bakım sırasında zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyorlar.
IO-Link Wireless’ın otomasyonun geleceği açısından önemini nasıl görüyorsunuz?
IO-Link Wireless, sanayide dijital dönüşümün temel yapı taşlarından biridir. Kablosuz ve standartlaştırılmış iletişim, üretim sistemlerini daha akıllı, esnek ve geleceğe hazır hale getirir. Schmalz, değişimi aktif şekilde şekillendiren ve müşterilerimize gerçek katma değer sağlayan pratik yenilikleri temsil eder.
Şunlar da ilginizi çekebilir

IO-Link Kablosuz
Kablosuz, esnek, güvenilir - gerçek zamanlı iletişim yenilikle buluşuyor. Ölçeklenebilir çözümleri keşfedin!

Sık sorulan sorular (SSS) - IO-Link
IO-Link iletişim arayüzleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teknolojiler
Schmalz'ın en son teknolojiler ve derin bilgi birikimi ile gelecek için yenilikleri nasıl şekil verdiğini keşfedin.

Dijitalleşme
Sorunsuz dijital: Schmalz, tüm yaşam döngüsü boyunca akıllı çözümlerle sizi destekler.