Schmalz

Neuer Greifer für den Jumbo: flexibel, robust, nachhaltig

Vakuum-Schlauchheber sind unverzichtbare Arbeitsgeräte, wenn es um ergonomisches Handhaben geht. Doch nur mit dem richtigen Greifer können die Hebehilfen ihr volles Potenzial entfalten. Schmalz hat mit dem Sacksauggreifer PSSG eine Lösung entwickelt, die kraftvoll zupackt und durch lange Standzeiten überzeugt.

Der Sacksauggreifer PSSG sorgt am JumboSprint dafür, dass die Fachkraft unterschiedlicher Säcke mühelos handhaben kann.

Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo sorgt in Unternehmen für ein ergonomisches Handling schwerer Lasten. Ob Holz- und Glasplatten, Pappkartons, Metallbauteile oder Säcke – vielfältige Waren lassen sich damit schnell und mühelos bewegen. Schmalz hat den neuen Sacksauggreifer PSSG zur Montage am Jumbo speziell für die Handhabung von Säcken optimiert. Der PSSG greift beschichtete und unbeschichtete Beutel aus Papier, Kunststoff oder Gewebe mit unterschiedlichem Füllgrad prozesssicher. Er eignet sich auch für Rohgummiballen und eingeschweißte Packstücke.

Bei der Abdichtung des neuen Greifers hat sich Schmalz etwas Besonderes einfallen lassen: Das innovative Dichtelement aus FDA-konformem Silikon oder verschleißfestem NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) ist extrem robust und hält lange durch. Im Vergleich zu herkömmlichen Schwammgummi-Dichtungen verlängert sich die Standzeit. Unternehmen profitieren dadurch von großen Wartungsintervallen und stabilen Prozessen. Außerdem müssen sie keine Kontaminationen durch zerbröckelnden Schaum befürchten.

Schnelle Wechsel, nachhaltiger Einsatz

Auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt die neue Dichtung: Schmalz verzichtet auf Klebstoffe und setzt bei der Verbindung auf einen verschraubbaren Metalleinleger. Damit erledigen die Beschäftigten einen Dichtlippenwechsel in wenigen Minuten. Zudem lassen sich alle Materialien am Ende der Nutzungsdauer sortenrein entsorgen.

Der neue Sacksauggreifer packt am JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint zu. Durch drei verschiedene Baugrößen und die beiden unterschiedlichen Dichtungsmaterialien passt sich der Greifer an eine große Bandbreite von Anwendungen optimal an. Sein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse ist sehr leicht, ein Filtervlies schützt das System vor Verschmutzungen.

Das innovative Dichtelement des PSSG garantiert lange Standzeiten und verhindert Produktkontaminationen durch Dichtungsmaterial.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb