점보를 위한 새로운 그리퍼: 유연하고 견고하며 지속 가능한 제품
점보스프린트의 자루용 PSSG 흡입 컵은 전문가가 다양한 가방을 손쉽게 다룰 수 있도록 도와줍니다.
점보 진공 튜브 리프터를 사용하면 무거운 짐을 인체공학적으로 처리할 수 있습니다. 목재 및 유리 패널, 판지 상자, 금속 부품 또는 가방 등 다양한 물품을 빠르고 쉽게 옮길 수 있습니다. 슈말츠는 점보에 장착할 수 있는 새로운 포대 자루용 흡입 컵을 특별히 포대 자루 취급에 최적화했습니다. PSSG는 종이, 플라스틱 또는 섬유 층으로 만들어진 코팅 및 비코팅 자루를 충전 수준이 다른 상태에서 안정적으로 잡을 수 있습니다. 또한 생고무 베일과 수축 포장 포장에도 적합합니다.
슈말츠는 새로운 그리퍼의 씰링을 위해 특별한 것을 생각해냈습니다: FDA 규정을 준수하는 실리콘 또는 내마모성 NBR(아크릴로니트릴 부타디엔 고무)로 제작된 혁신적인 씰링 요소는 매우 견고하고 오래 지속됩니다. 기존의 발포 고무 씰에 비해 서비스 수명이 연장됩니다. 결과적으로 기업은 긴 유지보수 간격과 안정적인 프로세스의 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 폼이 부서져 오염될 염려도 없습니다.
빠른 변화, 지속 가능한 사용
새로운 씰링은 지속 가능성 측면에서도 인상적입니다: 슈말츠는 접착제를 사용하지 않고 나사식 금속 인서트를 사용하여 연결합니다. 따라서 직원들은 단 몇 분 만에 씰링 립을 교체할 수 있습니다. 또한 모든 재료는 수명이 다하면 별도로 폐기할 수 있습니다.
새로운 자루용 흡입 컵은 점보플렉스, 점보에르고, 점보스프린트를 잡을 수 있습니다. 세 가지 크기와 두 가지 씰링 소재 덕분에 그리퍼는 다양한 용도에 완벽하게 적응할 수 있습니다. 유리 섬유 강화 플라스틱 하우징은 매우 가볍고 필터 플리스는 시스템을 오염으로부터 보호합니다.
PSSG의 혁신적인 씰링 요소는 긴 서비스 수명을 보장하고 씰링 재료로 인한 제품 오염을 방지합니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.