Schmalz

Nowy chwytak dla Jumbo: elastyczny, wytrzymały, zrównoważony

Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur są niezbędnymi narzędziami, jeśli chodzi o ergonomiczną obsługę. Podnośniki mogą jednak w pełni wykorzystać swój potencjał tylko przy użyciu odpowiedniego chwytaka. Dzięki przyssawkom PSSG do worków firma Schmalz opracowała rozwiązanie, które chwyta z mocą i imponuje długą żywotnością.

Przyssawki PSSG do worków na JumboSprint zapewnią specjaliście bezproblemową obsługę różnych worków.

Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo zapewni firmom ergonomiczną obsługę ciężkich ładunków. Niezależnie od tego, czy są to płyty z drewna i szkła, kartony, części składowe z metalu czy worki - szeroki zakres towarów może być przenoszony szybko i bez wysiłku. Firma Schmalz zoptymalizowała nowe przyssawki do worków PSSG do montażu na Jumbo specjalnie pod kątem obsługi worków. PSSG niezawodnie chwyta powlekane i niepowlekane worki wykonane z papieru, tworzyw sztucznych lub warstw tekstylnych o różnym stopniu wypełnienia. Nadaje się również do bel surowej gumy i opakowań termokurczliwych.

Firma Schmalz wymyśliła coś specjalnego do uszczelnienia nowego chwytaka: Innowacyjny element uszczelniający wykonany z silikonu zgodnego z FDA lub odpornego na zużycie NBR (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) jest wyjątkowo wytrzymały i działa przez długi czas. W porównaniu z konwencjonalnymi uszczelnieniami z gumy piankowej, okres eksploatacji jest wydłużony. W rezultacie firmy korzystają z długich okresów między konserwacjami i stabilnych procesów. Nie muszą też martwić się o zanieczyszczenia pochodzące z kruszącej się pianki.

Szybkie zmiany, zrównoważone użytkowanie

Nowe uszczelnienie jest również imponujące pod względem trwałości: Firma Schmalz rezygnuje z klejów i polega na przykręcanej metalowej wkładce do przyłączy. Dzięki temu pracownicy mogą wymienić krawędź uszczelniającą w zaledwie kilka minut. Ponadto wszystkie materiały mogą być utylizowane oddzielnie po zakończeniu okresu użytkowania.

Nowe przyssawki do worków chwytają JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint. Dzięki trzem różnym rozmiarom i dwóm różnym materiałom uszczelnienia chwytak doskonale adaptuje się do szerokiej gamy aplikacji. Jego obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym jest bardzo lekka, a włóknina filtracyjna chroni system przed zanieczyszczeniami.

Innowacyjny element uszczelniający PSSG gwarantuje długą żywotność i zapobiega zanieczyszczeniu produktu przez materiał uszczelnienia.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka