Schmalz

Nouveau préhenseur pour le Jumbo : souple, robuste et durable

Les tubes de levage par vide sont des outils indispensables pour une manipulation ergonomique. Cependant, les dispositifs de levage ne peuvent conserver tout leur potentiel qu'avec le préhenseur droit. Avec les ventouses pour sacs PSSG, Schmalz a développé une solution qui saisit avec puissance et séduit par sa longévité.

Les ventouses pour sacs PSSG de la JumboSprint assurent au spécialiste une manipulation sans effort de différents sacs.

Le tube de levage vide Jumbo assure aux entreprises une manipulation ergonomique des charges lourdes. Qu'il s'agisse de panneaux de bois et de verre, de cartons, de composants métalliques ou de sacs, les marchandises les plus diverses peuvent être déplacées rapidement et sans effort. Schmalz a optimisé les nouvelles ventouses pour sacs PSSG pour les monter sur le Jumbo, spécialement pour la manipulation des sacs. La PSSG saisit de manière fiable les sacs revêtus et non revêtus en papier, plastique ou couches textiles avec différents niveaux de remplissage. Elle convient également aux balles de caoutchouc brut et aux conditionnements sous film rétractable.

Pour le joint du nouveau préhenseur, Schmalz a imaginé quelque chose de spécial : L'élément d'étanchéité unique en silicone conforme à la FDA ou en NBR (caoutchouc acrylonitrile butadiène) très résistant à l'usure est extrêmement robuste et dure longtemps. Par rapport aux joints en caoutchouc poreux classiques, la durée de vie est prolongée. Les entreprises bénéficient ainsi de longs intervalles d'entretien et de procédés stables. Elles n'ont pas non plus à se soucier de la contamination due à l'effritement de la mousse.

Changements rapides, utilisation durable

Le nouveau joint est également impressionnant en termes de durabilité : Schmalz renonce aux adhésifs et mise sur un insert métallique vissable pour la connexion. Les employés peuvent ainsi changer la lèvre d'étanchéité en quelques minutes. En outre, toutes les matières peuvent être conservées séparément à la fin de leur durée de vie.

Les nouvelles ventouses pour sacs permettent de saisir les JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint. Grâce aux trois tailles différentes et aux deux matières d'étanchéité, le préhenseur s'ajuste parfaitement à une large gamme d'applications. Son boîtier en plastique renforcé de fibres de verre est très léger et un voile filtrant protège le système de toute contamination.

L'élément d'étanchéité nouveauté du PSSG garantit une longue durée de vie et empêche la contamination du produit par la matière d'étanchéité.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier