Jumbo için yeni tutucu: esnek, sağlam, sürdürülebilir
JumboSprint üzerindeki çuvallar için PSSG vantuzları, uzmanın farklı çuvalları kolaylıkla taşıyabilmesini sağlar.
Jumbo vakumlu kaldırıcı, şirketlerin ağır yükleri ergonomik bir şekilde taşıyabilmesini sağlar. Ahşap ve cam paneller, karton kutular, metal bileşenler veya çuvallar - çok çeşitli ürünler hızlı ve kolaylıkla taşınabilir. Schmalz, çuvallar için yeni PSSG vantuzlarını Jumbo'ya monte etmek üzere özellikle çuvalların taşınması için optimize etti. PSSG, farklı dolum seviyelerine sahip kağıt, plastik veya tekstil katmanlarından yapılmış kaplamalı ve kaplamasız torbaları güvenilir bir şekilde kavrar. Ayrıca ham kauçuk balyaları ve shrink ambalajlı paketler için de uygundur.
Schmalz, yeni tutucunun sızdırmazlığı için özel bir şey geliştirdi: FDA uyumlu silikondan veya aşınmaya dayanıklı NBR'den (akrilonitril bütadien kauçuk) yapılan yenilikçi sızdırmazlık elemanı son derece sağlamdır ve uzun süre dayanır. Geleneksel köpük kauçuk contalarla karşılaştırıldığında hizmet ömrü uzar. Sonuç olarak, şirketler uzun bakım aralıklarından ve istikrarlı süreçlerden faydalanır. Ayrıca ufalanan süngerden kaynaklanan kirlenme konusunda da endişelenmeleri gerekmez.
Hızlı değişim, sürdürülebilir kullanım
Yeni sızdırmazlık, sürdürülebilirlik açısından da etkileyici: Schmalz yapıştırıcı kullanmıyor ve bağlantı için vidalanabilir metal bir ek parça kullanıyor. Bu sayede çalışanlar sızdırmazlık dudağını sadece birkaç dakika içinde değiştirebiliyor. Ayrıca, tüm malzemeler kullanım ömürlerinin sonunda ayrı olarak imha edilebiliyor.
Çuvallar için yeni vantuzlar JumboFlex, JumboErgo ve JumboSprint'i kavrar. Üç farklı boyut ve iki farklı sızdırmazlık malzemesi sayesinde, tutucu geniş bir uygulama yelpazesine mükemmel uyum sağlar. Cam elyaf takviyeli plastik gövdesi çok hafiftir ve bir filtre keçesi sistemi kirlenmeye karşı korur.
PSSG'nin yenilikçi sızdırmazlık elemanı uzun bir hizmet ömrünü garanti eder ve sızdırmazlık malzemesinden ürün kirlenmesini önler.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.