Schmalz

Nuova pinza di presa per il Jumbo: flessibile, robusta, sostenibile

I sollevatori tubo a vuoto sono utensili indispensabili quando si tratta di handling ergonomico. Tuttavia, gli ausili per il sollevamento possono sviluppare il loro pieno potenziale solo con la pinza di presa giusta. Con le ventose per sacchi PSSG, Schmalz ha sviluppato una soluzione che fa presa in modo potente e convince per la sua lunga durata.

Le ventose per sacchi PSSG di JumboSprint garantiscono la lattina di diversi sacchi senza alcuno sforzo.

Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo garantisce alle aziende la movimentazione ergonomica di carichi pesanti. Che si tratti di pannelli in legno e vetro, di scatole di cartone, di componenti in metallo o di sacchi, è possibile spostare un'ampia varietà di merci in modo rapido e senza sforzo. Schmalz ha ottimizzato le nuove ventose per sacchi PSSG per il montaggio sul Jumbo, in particolare per la movimentazione dei sacchi. La PSSG afferra in modo affidabile sacchi rivestiti e non rivestiti di carta, plastica o tessuti con diversi livelli di riempimento. È adatta anche per balle in gomma grezza e imballaggi termoretraibili.

Schmalz ha ideato un dispositivo di presa speciale per la guarnizione della nuova pinza di presa: L'innovativo elemento di tenuta in silicone conforme alla FDA o in NBR (gomma acrilonitrile butadiene) resistente all'usura è estremamente robusto e dura a lungo. Rispetto alle guarnizioni convenzionali in gomma espanso, la durata è maggiore. Di conseguenza, le aziende beneficiano di lunghi intervalli di manutenzione e processi stabili. Inoltre, non devono preoccuparsi della contaminazione dovuta allo sgretolamento della spugna.

Cambiamenti rapidi, uso sostenibile

La nuova guarnizione convince anche in termini di sostenibilità: Schmalz rinuncia agli adesivi e si affida a un inserto in metallo avvitabile per la connessione. In questo modo i dipendenti possono cambiare il labbro di tenuta in pochi minuti. Inoltre, tutti i materiali possono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile.

Le nuove ventose per sacchi afferrano JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint. Grazie alle tre diverse misure e ai due diversi materiali della guarnizione, la pinza di presa si adatta perfettamente a un'ampia gamma di applicazioni. La sua scatola di plastica innesto di irrigidimento in fibra di vetro è molto leggera e un filtro protegge il sistema dalla contaminazione.

L'innovativo elemento di tenuta del PSSG garantisce una lunga durata e impedisce la contaminazione del prodotto da parte del materiale della guarnizione.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello