Schmalz

Vakuum Plattenheber

Mit Vakuum Plattenhebern von Schmalz handhaben Sie mühelos Holzplatten, Bohlen und andere Werkstücke. Mit Hilfe von Vakuum heben die Hebehilfen die Werkstücke abdruckarm, aber kraftvoll. Schmalz bietet zwei Arten von Vakuum Plattenhebern an: Den Vakuum-Schlauchheber Jumbo und das Vakuum-Hebegerät VacuMaster. Mit dem Schlauchheber Jumbo heben Sie Lasten bis zu 300 Kilogramm mühelos. Das Hebegerät VacuMaster kann standardmäßig bis zu 2.000 Kilogramm heben. Auf Wunsch fertigen wir auch Geräte, die noch schwerere Werkstücke heben und bewegen können.

Ergonomisches Arbeiten mit Vakuum Plattenhebern

Das ständige Bewegen von schweren Lasten wirkt sich nachteilig auf die Psyche und Physis Ihrer Mitarbeiter aus. Durch den Einsatz von Vakuum Plattenhebern wird das Handhaben der sperrigsten Werkstücke ein Kinderspiel. So schaffen Sie ein ergonomisches Arbeitsumfeld und beugen gesundheitlichen Schäden vor. Ergänzt werden die Vakuumheber durch ein eigens auf Ihren Hebevorgang angepassten Aluminiumkran. Dieser ist besonders leichtgängig und unterstützt so zusätzlich die ergonomische Arbeitsweise.

Großes Produktportfolio von Schmalz

Schmalz bietet ein großes Produktportfolio an ergonomischen Hebehilfen. So können Sie sicher sein, dass wir genau den richtigen Vakuum Plattenheber für Ihre Anwendung finden. Der Schlauchheber Jumbo beispielsweise kommt in den Varianten JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint vor. Mit dem Schlauchheber JumboFlex handhaben Sie Lasten bis zu 50 Kilogramm mit einer praktischen Einhandbedienung. Bei schwereren Lasten kommen der JumboErgo oder der JumboSprint , der vor allem als Sackheber geeignet ist, zum Einsatz. Den JumboSprint gibt es zusätzlich in einer Ex-Ausführung für Hebevorgänge in explosionsgefährdeten Bereichen.

Unseren zweiter Vakuum Plattenheber, der VacuMaster, gibt es ebenfalls in verschiedenen Variationen. Je nach Ausführung lassen sich Bohlen, Coils oder sogar Rotorblätter für Windräder mühelos heben und bewegen. Standardmäßig fertigen wir auch Vakuum Plattenheber, bei denen das Werkstück um 90° geschwenkt oder um 180° gedreht werden kann.

Bei der Auswahl des passenden Vakuum Plattenhebers stehen Ihnen unsere erfahrenen Systemberater mit Rat und Tat zur Seite.

Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb