Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik płytowy

Dzięki podciśnieniowym podnośnikom do płyt firmy Schmalz można bez wysiłku obsługiwać drewniane deski, deski i inne przedmioty obrabiany. Za pomocą podciśnienia podnośniki unoszą przedmioty obrabiany pozostawiając kilka śladów, ale za to z mocą. Firma Schmalz oferuje dwa rodzaje podciśnieniowych podnośników do płyt: Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo oraz podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster. Za pomocą podnośnika podciśnieniowego Jumbo można bez wysiłku podnosić ładunki o wadze do 300 kilogramów. Podnośnik VacuMaster może standardowo podnosić ładunki o masie do 2000 kilogramów. Na życzenie możemy również wyprodukować podnośniki, które są w stanie podnosić i przenosić jeszcze cięższe przedmioty obrabiany.

Ergonomiczna praca z podciśnieniowymi podnośnikami do płyt

Ciągłe przenoszenie ciężkich ładunków ma szkodliwy wpływ na psychikę i sylwetkę pracowników. Dzięki zastosowaniu podciśnieniowych podnośników płyt obsługa nawet najbardziej obrabiany przedmiotów staje się dziecinnie prosta. W ten sposób tworzysz ergonomicznie środowisko pracy i zapobiegasz uszczerbkom na zdrowiu. Uzupełnieniem podciśnieniowych podnośników jest aluminiowy żuraw specjalnie przystosowany do procesu podnoszenia. Jest on szczególnie reagujący i stanowi wsparcie dla ergonomicznych metod pracy.

Bogate portfolio produktów firmy Schmalz

Firma Schmalz oferuje szeroką gamę projektowanych ergonomicznie podnośników. Możesz więc mieć pewność, że znajdziemy dokładnie taki podciśnieniowy podnośnik do płyt, jaki będzie odpowiedni dla Twojej aplikacji. Na przykład podnośnik podciśnieniowy Jumbo dostępny jest w wariantach JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint. Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex umożliwia obsługę ładunków o wadze do 50 kilogramów za pomocą praktycznej obsługi jedną ręką. W przypadku cięższych ładunków stosuje się JumboErgo lub JumboSprint , który jest szczególnie przydatny jako podnośnik do worków. Podnośnik JumboSprint jest również dostępny w wersji Ex do podnoszenia ładunków w strefach zagrożonych wybuchem.

Nasz drugi podciśnieniowy podnośnik do płyt, VacuMaster, jest również dostępny w różnych wariantach. W zależności od wersji, podnośnik umożliwia podnoszenie i przenoszenie desek, zwojów, a nawet łopatek wirnika turbin wiatrowych. Standardowo produkujemy również podciśnieniowe podnośniki płyt, które umożliwiają obrót przedmiotu obrabiany o 90° lub obrót o 90°.

Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów służą pomocą w wyborze odpowiedniego podciśnieniowego podnośnika do płyt.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.