Schmalz

Pince à plaques à ventouses

Les palettes à ventouses de Schmalz vous permettent de manipuler sans effort des planches de bois, des madriers et d’autres pièces. Grâce au vide, ces appareils de levage soulèvent les pièces avec puissance en laissant peu de marque. Schmalz propose deux types de palettes à ventouses : le tube de levage Jumbo et le palonnier à ventouses VacuMaster. Le tube de levage Jumbo vous permet de soulever sans effort des charges pesant jusqu’à 300 kilogrammes. L’appareil de levage VacuMaster peut soulever jusqu’à 2 000 kilogrammes en version standard. Sur demande, nous pouvons également réaliser la fabrication de dispositifs capables de soulever et de déplacer des pièces encore plus lourdes.

Travailler de manière ergonomique avec des lève-plaques à vide

La manutention constante de charges lourdes a des répercussions néfastes sur le moral et la condition physique de vos employés. Grâce aux systèmes de manutention par le vide, la manipulation des pièces les plus volumineuses devient un jeu d'enfant. Vous créez ainsi un environnement de travail ergonomique et prévenez les problèmes de santé. Les systèmes de manutention par le vide sont complétés par une grue en aluminium spécialement adaptée à votre processus de levage. Celle-ci est particulièrement souple et favorise également des méthodes de travail ergonomiques.

Vaste gamme de produits proposée par Schmalz

Schmalz propose une large gamme de dispositifs de levage ergonomiques. Vous pouvez donc être certain que nous trouverons le système de manutention par le vide parfaitement adapté à votre application. Le tube de levage Jumbo, par exemple, est disponible dans les versions JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint. Le tube de levage JumboFlex vous permet de manipuler des charges pesant jusqu’à 50 kilogrammes grâce à une poignée de commande à une main. Pour les charges plus lourdes, on utilise le JumboErgo ou le JumboSprint, ce dernier étant particulièrement adapté au levage de sacs. Le JumboSprint est également livrable en modèle Ex pour les opérations de levage dans des atmosphères potentiellement explosives.

Notre deuxième palonnier à ventouses, le VacuMaster, est également livrable en différentes variantes. Selon le modèle, il permet de soulever et de déplacer sans effort des planches, des bobines ou même des pales de rotor pour éoliennes. En série, nous effectuons également la fabrication de palonniers à ventouses qui permettent le basculement de la pièce de 90° ou le pivotement à 90°.

Nos conseillers système expérimentés se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir le système de manutention par le vide adapté à vos besoins.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier