Schmalz

Elevador de placas por vacío

Con los elevadores de placas por vacío de Schmalz, podrás manipular sin esfuerzo tablas de madera, tablones y otras piezas de trabajo. Gracias al vacío, estos dispositivos de elevación levantan las piezas de trabajo con potencia y casi sin huellas. Schmalz ofrece dos modelos de elevadores de placas por vacío: el tubo elevador Jumbo y el dispositivo de elevación por vacío VacuMaster. Con el tubo elevador Jumbo, puede levantar sin esfuerzo cargas de hasta 300 kilogramos. El elevador VacuMaster puede levantar hasta 2.000 kilogramos de serie. Bajo pedido, también podemos fabricar dispositivos capaces de levantar y desplazar piezas de trabajo aún más pesadas.

Trabajar ergonómicamente con equipos de elevación por vacío

El movimiento constante de cargas pesadas tiene un efecto perjudicial sobre la salud física y mental de tus empleados. Al utilizar equipos de elevación por vacío, la manipulación de las piezas más voluminosas se convierte en un juego de niños. De este modo, se crea un entorno de trabajo ergonómico y se previenen los problemas de salud. Los equipos de elevación por vacío se complementan con una grúa de aluminio especialmente adaptada a su proceso de elevación. Esta grúa es de funcionamiento suave y también favorece métodos de trabajo ergonómicos.

Amplia gama de productos de Schmalz

Schmalz ofrece una amplia gama de productos de ayuda a la elevación diseñados ergonómicamente. Por eso, puedes estar seguro de que encontraremos exactamente el tubo elevador por vacío más adecuado para tu aplicación. El tubo elevador Jumbo, por ejemplo, está disponible en las variantes JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint. Con el tubo elevador JumboFlex, puede manipular cargas de hasta 50 kilogramos con un práctico manejo con una mano. Para cargas más pesadas, se utilizan el JumboErgo o el JumboSprint, este último especialmente indicado como elevador de sacos. El JumboSprint también está disponible en un diseño Ex para operaciones de elevación en atmósferas potencialmente explosivas.

Nuestro segundo elevador de placas por vacío, el VacuMaster, también está disponible en diferentes variantes. Dependiendo del diseño, se pueden levantar y desplazar sin esfuerzo tablones, bobinas o incluso aspas para aerogeneradores. De serie, también realizamos la fabricación de elevadores de placas por vacío que permiten la basculación de la pieza de trabajo de 90° o el giro de 90°.

Nuestros experimentados asesores de sistemas están a su disposición para ayudarle a elegir el equipo de elevación por vacío adecuado.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta