Schmalz

Manuelle Handhabung • Holz • Holzplatten • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo vereinfacht Beschickung einer modernen CNC-Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten

Parallel mit der Anschaffung einer modernen CNC-Holzbearbeitungsmaschine musste der logistische Transport zur Beschickung optimal geregelt werden. Transportiert werden Holzplatten und Möbelteile mit Gewichten bis zu 70 kg. Um hierzu die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und die Arbeit durch nur eine Person erledigen zu können, entschloss sich das Unternehmen zur Anschaffung eines Vakuum-Handhabungssystems von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ermöglicht durch den hier eingesetzten Doppelsauggreifer eine entsprechend flexible Möglichkeit zur Be- und Entladung der CNC-Bearbeitungsmaschine mit Holzplatten und Möbelteilen. Durch die stufenlos verstellbare Traverse können die beiden Sauggreifer individuell an die jeweilige Holzform angepasst werden. Das Senken der Last erfolgt durch „Gas geben“, dass Heben der Last durch „Gas wegnehmen“. Die Hebehilfe bietet damit ähnliche Funktionen wie bei einem Motorrad-Gasgriff und macht die Handhabung entsprechend schnell und feinfühlig. In Kombination mit dem Säulenschwenkkran SK kann die Arbeit durch lediglich eine Person erfolgen, die zudem ergonomisch in jeder Arbeitshöhe arbeiten kann.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb